Beckhoff News

21. April 2008

Beckhoff Automation auf der Hannover Messe 2008

Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte
Beckhoff-Stand im Application Park

Zur Eröffnung der diesjährigen Hannover Messe besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrem Rundgang über die Industriemesse am 21. April 2008 das Verler Unternehmen Beckhoff Automation GmbH, das sich im „Application Park“ mit Basis- und Zukunftstechnologien zum Thema PC-basierter Automatisierung präsentiert. Dort ließ sich Frau Dr. Merkel von Geschäftsführer Hans Beckhoff die zukunftsweisende „eXtreme Fast Control Technology“ erläutern.

Hans Beckhoff, Geschäftsführer der Beckhoff Automation GmbH, präsentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel PC-Control-Technologie (Beckhoff Motherboard) – Made in Westfalen.
Hans Beckhoff, Geschäftsführer der Beckhoff Automation GmbH, präsentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel PC-Control-Technologie (Beckhoff Motherboard) – Made in Westfalen.

XFC-Technologie erhöht die Profitabilität und verbessert
die Ökobilanz

Diplom-Physiker Hans Beckhoff präsentierte der Bundeskanzlerin Angela Merkel als technologisches Highlight die schnelle Steuerungstechnik XFC. Begleitet wurde die Bundeskanzlerin von Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung; Christian Wulff, Ministerpräsident von Niedersachsen, und Sepp D. Heckmann, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe AG. „Beckhoff ist weltweit führend im Bereich der Hochgeschwindigkeits-Maschinensteuerungen. Die von Beckhoff eingeführte XFC-Technologie erlaubt aktuell eine Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit einer Maschinensteuerung um den Faktor 10“, erläutert Hans Beckhoff. Basis hierfür ist eine optimierte Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen, dem Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoftware TwinCAT von Beckhoff besteht. Dies führt zu besseren Regelgüten und schnelleren Abläufen an der Maschine, sodass die Material-, Energie und Produktionseffizienz wesentlich optimiert wird. Damit erhöht der Einsatz der XFC-Technologie die Profitabilität der Produktion bei gleichzeitiger Verbesserung der Ökobilanz. Ökonomie und Ökologie profitieren gleichermaßen von der eXtreme Fast Control Technology.

Auf der diesjährigen Hannover Messe ist Beckhoff Automation gleich mit zwei Messeständen vertreten. In Halle 9, Stand F06, präsentiert Beckhoff auf seinem Hauptstand seine Automatisierungslösungen: Steuerungstechnik, Antriebstechnik, Bussysteme und Kommunikationskomponenten. Der zusätzliche Messeauftritt im „Application Park“, Halle 17, Stand D26, steht ganz unter dem Thema PC-Control. Zusammen mit Intel, Microsoft und weiteren Partnern aus Industrie und Forschung stellt Beckhoff Basis- und Zukunftstechnologien vor. Mit der PC-Control-Technologie hat Beckhoff einen Standard geschaffen, der sich weltweit etabliert hat und in den verschiedensten Anwendungen und Branchen zum Einsatz kommt.

Beckhoff auf der Hannover Messe 2008
– Application Park: www.beckhoff.de/pc-control-live
– Hauptstand: www.beckhoff.de/hmi2008



Weitere Informationen:
Beckhoff Automation
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt