Presseinformation

21. April 2008

Beckhoff Industrie-PC: DVI-Splitter CU8810 mit vier DVI/USB-Kanälen

Erweitertes PC-Bedienkonzept

Große Maschinen und weit verzweigte Anlagen erhöhen den Bedarf an dezentralem Informationszugriff. Dementsprechend bietet der DVI/USB-Splitter CU8810 von Beckhoff verschiedene Möglichkeiten zum Anschluss mehrerer Displays. An einen PC können bis zu vier Displays mit gleichem Bild und gleicher Auflösung oder – alternativ – jeweils zwei getrennten Bildern angeschlossen werden.

Mit dem DVI/USB-Splitter CU8810 ist der Anwender in der Lage, das gleiche oder zwei unterschiedliche Bilder auf bis zu vier Monitoren anzuzeigen. Die Bildübertragung erfolgt über DVI; die integrierten USB-Ports übertragen die Befehlssignale von Touchscreen, Funktionstasten, Tastatur und weiteren USB-Geräten. Der CU8810 enthält einen 2:4-DVI-Splitter mit 4-Port-USB-1.1-Hub und USB-Extended-Ausgängen. Bei Einsatz der Beckhoff-Extended-Technologie kann die Entfernung zwischen DVI-Splitter und Control Panel jeweils bis zu 50 m betragen.

Der DVI-Splitter verfügt über zwei DVI-D-Eingänge sowie vier DVI-D-Ausgänge; alle Ein- und Ausgänge arbeiten über den vollen DVI-Datenratenbereich bis 1,65 GBit/s. Folgende Anschlussvarianten sind möglich:

Variante 1
Ein PC mit DVI-Ausgang überträgt ein identisches Anzeigebild auf bis zu vier Control Panel. Von jedem Control Panel aus können Befehlssignale über USB an den PC übertragen werden.

Variante 2
Beim Einsatz von zwei PCs mit je einem DVI-Ausgang ist es möglich, zwei unterschiedliche Bilder an die Control Panel zu übertragen. Hierbei können die Bildschirmauflösungen der beiden Bilder voneinander abweichen.

Variante 3
Das Prinzip der Variante mit zwei PCs funktioniert auch bei einem PC mit Core™-Duo-Technologie. Bei der Verwendung von zwei DVI-Ausgängen ist es möglich, zwei unterschiedliche Bilder an die Control Panel zu übertragen, deren Bildschirmauflösung voneinander abweichen kann. Eine einfache Möglichkeit zur Installation eines zusätzlichen DVI-Ausgangs bietet die zweikanalige ADD2-Karte C9900-A185. Über den CU8810 lassen sich die beiden DVI-Ausgänge weiter verzweigen auf bis zu vier Control Panel.

Variante 4
Auch beim Einsatz eines Panel-PCs mit DVI-Ausgang (z. B. „Economy“-
Panel-PC CP62xx) kann der DVI-Splitter genutzt werden, um ein vom Hauptbild des Panel-PCs abweichendes Bild auf bis zu vier Control Panel zu übertragen. Auch in diesem Anwendungsfall können Befehle via USB von den einzelnen Control Paneln zum Panel-PC übertragen werden.



Pressebild
DVI/USB-Splitter CU8810
Bildunterschrift:
Mit dem DVI/USB-Splitter CU8810 können gleiche oder zwei unterschiedliche Bilder auf bis zu vier Monitoren angezeigt werden.
 

Download:
Pressekit (ZIP-Datei)


Weitere Informationen:
Industrie-PC
DVI/USB-Splitter CU8810
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt