Presseinformation

21. April 2008

Beckhoff Automation steigert Umsatz im Jahr 2007
um 22 % auf 232 Mio. Euro

Zukunftsweisende technologische Innovationen, die konsequente Weiterentwicklung des Produktspektrums und der Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzes sind die drei Säulen, auf die sich der Erfolg von Beckhoff Automation gründet. Auch im vergangenen Geschäftsjahr schloss das Unternehmen mit einer kräftigen Zuwachsrate von 22 % ab und erwirtschaftete mit 1.050 Mitarbeitern einen Weltumsatz von 232 Mio. Euro.

„2007 lag der Exportanteil des Gesamtumsatzes von Beckhoff bei 44 %. Unsere mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven sind weiterhin global ausgerichtet“, erläutert Geschäftsführer Hans Beckhoff. „Entsprechend werden wir unser weltweites Vertriebsnetz konsequent weiter verdichten.“ Im vergangen Jahr wurden durch die Gründung eigener Niederlassungen die Aktivitäten auf dem indischen Markt und in den Vereinigten Arabischen Emiraten verstärkt. 2008 steht die Eröffnung einer Beckhoff-Tochterfirma in der Türkei und einer in Slowenien an. Insgesamt ist Beckhoff weltweit durch 21 eigene Tochterunternehmen und durch Distributionspartner in mehr als 60 Ländern vertreten.

„Das erste Quartal 2008 setzt die gute Entwicklung der Vorjahre fort. Wir liegen derzeit wiederum mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr. Eine ernsthafte wirtschaftliche Eintrübung ist zurzeit weltweit nicht erkennbar“, so Hans Beckhoff.

Schnelle Steuerungstechnik – Vorsprung für den Maschinenbau

Im Bereich der technologischen Innovationen sieht Hans Beckhoff primär schnelle Steuerungstechnik als Wettbewerbsvorteil: „Weltweit führend ist Beckhoff im Bereich der Hochgeschwindigkeits-Maschinensteuerungen. Die von Beckhoff eingeführte XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) erlaubt aktuell eine Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit einer Maschinensteuerung um den Faktor 10.“ Die Basis hierfür ist eine optimierte Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen, dem Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoftware TwinCAT von Beckhoff besteht. Dies führt zu besseren Regelgüten und schnelleren Abläufen an der Maschine, sodass die Material-, Energie und Produktionseffizienz wesentlich optimiert wird. Damit erhöht der Einsatz der XFC-Technologie die Profitabilität der Produktion bei gleichzeitiger Verbesserung der Ökobilanz. Ökonomie und Ökologie profitieren gleichermaßen von der eXtreme Fast Control Technologie!



Pressebilder
Hans Beckhoff, Geschäftsführer Beckhoff Automation.
Bildunterschrift:
Hans Beckhoff, Geschäftsführer Beckhoff Automation.

Umsatzentwicklung Beckhoff Automation 1980 bis 2007.
Bildunterschrift:
Umsatzentwicklung Beckhoff Automation 1980 bis 2007.
 

Download:
Pressekit (ZIP-Datei)


Weitere Informationen:
Beckhoff Automation
Pressemitteilungen


Zurück Top Beckhoff Pressekontakt