Mit dem TwinCAT-Backup-Server können, neben Dateien, Verzeichnissen und Einstellungen, auch TwinCAT-Konfigurationen gesichert werden. Der Anwender kann auch zusätzlich zu sichernde Teile ergänzen. Außerdem werden notwendige betriebssystemspezifische Informationen gesichert. Hierzu zählen Usereinstellungen, Profile, Netzwerkeinstellungen und vieles andere mehr. Die Sicherung kann auf allen am PC angeschlossenen Medien durchgeführt werden. Dies kann eine Festplatte, eine Diskette, ein CD-Brenner oder ein Netzwerklaufwerk sein.
Im Restore-Fall werden alle Dateien und Einstellungen auf einen neuen Rechner, auf dem sich schon ein Betriebssystem befindet, zurückgespielt. Zusätzlich wird TwinCAT installiert und konfiguriert. Dazu gehört auch die automatische Erstellung einer System-Manager-Konfiguration und das Erstellen eines Bootprojektes. Anwenderspezifische Installationen können ausgeführt werden.
Sind Feldbuskarten unterschiedlich (stecken z. B. die Karten auf unterschiedlichen PCI-Slots), so versucht das Backup-Tool eine automatische Anpassung durchzuführen. Zwischen bestimmten Feldbuskarten kann sogar ein automatisches Update durchgeführt werden. Die Konfiguration des Backups erfolgt in XML.
| Bestellangaben | |
|---|---|
| TwinCAT Backup | Lizenz zur Nutzung des TwinCAT-Backup-Tools zur Sicherung und Rücksicherung von Dateien, Betriebssystemeinstellungen und TwinCAT-Einstellungen |