TwinCAT Engineering Interface Server

TwinCAT Engineering Interface Server

Wenn mehr als ein Programmierer an einem SPS-Projekt programmiert, so stellte sich in der Vergangenheit immer wieder die Frage, wie man die von den verschiedenen Programmierern erbrachten Leistungen wieder in einem Projekt zusammenführt. Das war bisher nur durch Vergleich, Import und Kopieren zu lösen. Mit dem TwinCAT Engineering Interface (ENI) ist es möglich, die Arbeiten über ein Quellcodeverwaltungssystem zu koordinieren. Dazu wird auf einem zentralen Server im Netzwerk der TwinCAT Engineering Interface Server installiert. Er stellt eine Schale für verschiedenste Quellcodeverwaltungssysteme zur Verfügung. Unter dieser Schale können Microsoft Visual Source Safe, MKS Source Integrity und Treiber für die Quellcodeverwaltung CVS und PVCS betrieben werden. Eine Erstellung von eigenen Treibern für andere Tools ist möglich.

Der TwinCAT Engineering Interface Server enthält Programme zum Konfigurieren, Administrieren und Diagnostizieren. Nach Auswahl der entsprechenden Datenbank sind die angeschlossenen Nutzer mit Passwörtern und individuellen Rechten zu konfigurieren. Ein Diagnosetool bietet die Möglichkeit, unabhängig von der verwendeten Datenbank, anzuzeigen, welcher User welche Aktionen an welchen Objekten gerade durchführt.

Bestellangaben
TwinCAT Engineering Interface Server Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Engineering Interface Servers. Integriert sind die Treiber zur Anbindung von Interface Server Microsoft Visual Source Safe, CVS oder PVCS.