Presseinformation

11. April 2010
Microsoft und Beckhoff zeigen Green-IT-Lösung auf der Light+Building

Moderne Technologien zur Optimierung der Energieeffizienz schonen nicht nur die Umwelt, sondern bieten auch wirtschaftliche Vorteile. In einem Gemeinschaftsprojekt demonstrieren Microsoft und Beckhoff auf der Light+Building 2010, in Frankfurt, Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz, basierend auf PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff und dem Microsoft-Betriebssystem Windows Embedded Standard 7 (Release Candidate).

Unterschleißheim/Frankfurt/Verl, 11. April 2010. Auf der Light+Building 2010, der Weltleitmesse für Architektur und Technik, präsentieren Hersteller aus über 50 Ländern, vom 11. bis 16. April 2010, in Frankfurt ihre Lösungen u. a. für die Haus- und Gebäudeautomation. Da die Nachhaltigkeit von Gebäuden immer mehr an Bedeutung gewinnt, führen Microsoft und Beckhoff vor, wie sich Stromverbrauch, Temperatur usw. kontrollieren und messen lassen. So wird ein elektrisches Gerät über eine Steckdose mit dem „IT-Kiosk“ verbunden; ein Beckhoff Embedded-PC CX9010 mit Windows Embedded CE misst über eine Energiemessklemme des Beckhoff-Busklemmensystems den Stromverbrauch des Gerätes. Mit dem Embedded-PC verbunden ist ein Beckhoff Ethernet-Panel mit Windows Embedded Standard 7 und einer WPF-Anwendung (Windows Presentation Foundation). Das Panel visualisiert den Verbrauch eines Windows-7-PCs; die CPU-Geschwindigkeit kann schrittweise verringert werden und führt zu einem geringeren Stromverbrauch.

Die Lösung ermöglicht in verschiedensten Gebäudetypen, vom Industriegebäude bis zum Rechenzentrum, eine umfassende Energieanalyse, die von der Verbrauchsdatenerfassung bis zur Datenübertragung zum ERP-System reicht. In übergeordneten Systemen, wie z. B. Microsoft Dynamics, können Energieverbräuche und andere Umweltwerte des Unternehmens verwaltet, beobachtet und analysiert werden.

Microsoft: Technologien für aktiven Klimaschutz

Mit Technologie von Microsoft tragen Unternehmen und Haushalte aktiv zum Umweltschutz bei. Der Einsatz von moderner Hard- und Software ist wirtschaftlicher und spart Energie; das kommt der Umwelt zu Gute. Beispielsweise bietet Windows 7 eine umfangreiche Energieverwaltung mit vielen unterschiedlichen Energiesparfunktionen. Vom Dimmen des Bildschirms, über die dynamische Taktung der Prozessorkerne, bis hin zum Abschalten von Festplatten, Netzwerkkarten oder USB-Geräten, kann die Energieaufnahme eines Windows-7-Gerätes individuell konfiguriert und kontrolliert werden.

Beckhoff PC-based Control: Optimierung der Energiebilanz in Maschinen und Gebäuden

Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff umfasst ein hohes Potenzial zur Optimierung der Energieeffizienz in allen Anwendungsbereichen, von der Maschinen- bis zur Gebäudeautomatisierung. Mit der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control) bietet Beckhoff eine Hochgeschwindigkeits-Maschinensteuerung, die zu einer besseren Regelgüte und schnelleren Abläufen an der Maschine führt, sodass die Material-, Energie- und Produktionseffizienz wesentlich verbessert wird. In der Gebäudeautomation ermöglicht die Beckhoff-Steuerung die Realisierung der Energie-Effizienzklasse A nach DIN EN 15232.

Microsoft Deutschland GmbH
Die Microsoft Deutschland GmbH ist die 1983 gegründete Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation/Redmond, U.S.A., des weltweit führenden Herstellers von Standardsoftware, Services und Lösungen mit 58,44 Mrd. US-Dollar Umsatz (Geschäftsjahr 2009; 30. Juni 2009). Der operative Gewinn im Fiskaljahr 2009 betrug 20,36 Mrd. US-Dollar. Neben der Firmenzentrale in Unterschleißheim bei München ist die Microsoft Deutschland GmbH bundesweit mit sechs Regionalbüros vertreten und beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Verbund mit rund 31.500 Partnerunternehmen betreut sie Firmen aller Branchen und Größen. Im Mai 2003 wurde in Aachen das European Microsoft Innovation Center (EMIC) eröffnet. Es hat Forschungsschwerpunkte in IT-Sicherheit, Datenschutz, Mobilität, mobile Anwendungen und Web-Services.

Beckhoff Automation GmbH
Beckhoff realisiert offene Automatisierungssysteme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik. Das Produktspektrum umfasst die Hauptbereiche Industrie-PC, I/O- und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. Die „New Automation Technology“ von Beckhoff steht für universelle und branchenunabhängige Steuerungs- und Automatisierungslösungen, die weltweit in den verschiedensten Anwendungen, von der CNC-gesteuerten Werkzeugmaschine bis zur intelligenten Gebäudesteuerung, zum Einsatz kommen. Die Firmenzentrale der Beckhoff Automation GmbH ist im ostwestfälischen Verl, Deutschland. Die Präsenz auf dem internationalen Markt wird durch 24 Tochterunternehmen sowie weltweite Kooperationspartner gewährleistet. Beckhoff ist weltweit in über 60 Ländern vertreten. Beckhoff beschäftigt derzeit 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.

Ansprechpartner Microsoft
Microsoft Deutschland GmbH
Thomas Baumgärtner
Communications Manager Green-IT

Ansprechpartner Beckhoff
Beckhoff Automation GmbH
Frank Metzner
Telefon: +49 (0) 5246/963-140
E-Mail: presse@beckhoff.de

Weitere Informationen:

Light+Building 2010

Zurück zur Übersicht