中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

 © Beckhoff / Foreword LLC, 2022
© Beckhoff / Foreword LLC, 2022

自动化分拣解决方案

基于倍福技术的分拣系统可确保您在内部物流领域的领先地位

请仔细阅读我们的白皮书,了解如何利用基于 PC 的高性能控制系统快速高效地分拣货物。
请仔细阅读我们的白皮书,了解如何利用基于 PC 的高性能控制系统快速高效地分拣货物。

包裹量激增,规格多变,时效要求越来越高:零售和快递中心对物流分拣系统和设备的需求正在急剧上升。全球电子商务的蓬勃发展进一步推动了这一发展趋势。市场参与者亟需具备快速处理能力、高吞吐量且可灵活扩展的分拣与配送系统,以适应当前环境并实现效能最大化。如何高效、精准地实现这些需求?答案就是倍福创新的自动化解决方案。

倍福自动化平台助力打造高性能分拣系统

  • 一站式解决方案 — 从现场总线技术和合适的工业 PC 到领先的自动化和控制软件,再到创新的输送解决方案。
  • 全球领导者:倍福凭借创新的自动化解决方案在内部物流领域树立了标杆。这既适用于 EtherCAT现场总线技术,也适用于基于 PC 的控制技术或 MX-System 无控制柜解决方案。
  • 模块化和可扩展性:所有自动化组件都采用模块化设计,协同工作,并可作为高性能分拣系统的标配灵活组合,具备未来扩展能力,且支持按需配置。

倍福为您带来的核心优势一览

EtherCAT:领先的现场总线技术

基于交换机的现场总线系统在读写数据时总是会产生延迟, 而 EtherCAT 则具有固定的确定性响应时间,能够连续、无延迟地传输和接收数据。
基于交换机的现场总线系统在读写数据时总是会产生延迟, 而 EtherCAT 则具有固定的确定性响应时间,能够连续、无延迟地传输和接收数据。

分拣和配送系统通常采用线性设计,需要采用线型拓扑结构的现场总线。传统的基于交换机的技术存在严重局限性,因为以太网帧通过每个交换机时都会产生延迟。在采用串联连接方式时,最多只能连接八个设备。倍福的 EtherCAT 无需交换机即可运行,并且能够连续、无连接限制且实时地处理帧,并且不会产生延迟。

EtherCAT 技术亮点

  • 速度极快:周期时间短至 31.25 µs,精度高达 100 纳秒
  • 自由扩展:EtherCAT 支持对多达 65,535 台串联的现场设备(线型拓扑)进行实时精确的控制
  • 集成安全功能:通过 Functional Saftey over EtherCATFSoE)实现,可满足高达 SIL3、CAT 4 的安全等级要求
  • 集成网络安全:恶意软件通常通过互联网协议(IP)传播, 而 EtherCAT 系统不使用此协议,与其它现场总线系统相比更具安全性
  • 面向未来:用于诊断数据的大带宽支持预测性维护、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)

TwinCAT:自动化软件

TwinCAT 自动化平台采用基于 PC 的控制架构,将所有功能模块无缝集成在一个统一的平台上。只需一台 PC 即可控制分拣系统。该 PC 在 TwinCAT 中执行机器人技术、驱动技术、机器视觉、测量技术等。
TwinCAT 自动化平台采用基于 PC 的控制架构,将所有功能模块无缝集成在一个统一的平台上。只需一台 PC 即可控制分拣系统。该 PC 在 TwinCAT 中执行机器人技术、驱动技术、机器视觉、测量技术等。

零售和物流中心的分拣系统已实现网络化和高度自动化。若要构建所需的控制智能,您需要一个针对从开发到运行等所有任务进行了优化的集成式软件平台。倍福早在三十多年前就开发出了具备上述特点的 TwinCAT 自动化平台,并确立了基于 PC 的控制技术理念。

TwinCAT 产品亮点

  • 自动集成:TwinCAT 可将几乎所有基于 PC 的系统转化为一个具有多个 Runtime 系统(从 PLC 到机器人)的集成式控制器
  • 全面网络化:TwinCAT 支持集成仓库执行系统、数据库和云环境
  • 开放的系统:TwinCAT 支持标准编程语言,除了 EtherCAT 之外,还支持所有其它以太网技术,并且具有良好的开放性,支持集成第三方组件
  • 功能丰富并且模块化:TwinCAT 拥有从运动控制和测量到机器视觉的 100 多个功能模块,模块化和可扩展性是其固有特性
  • 高度灵活:从Windows 操作系统到 Linux® 操作系统, TwinCAT 都能流畅运行

量身定制的 PC 性能

从小型控制器到高性能工业 PC:我们的产品系列可为各种类型和规模的分拣系统提供合适的解决方案。
从小型控制器到高性能工业 PC:我们的产品系列可为各种类型和规模的分拣系统提供合适的解决方案。

随着电子商务的蓬勃发展,先进分拣系统的复杂性也在不断攀升。传统 PLC 硬件难以应对复杂系统的挑战。因此,倍福基于 PC 的控制技术解决方案脱颖而出,成为应对复杂分拣系统挑战的首选,该方案由根据系统需求定制配置的工业PC、最新的处理器以及所选择的操作系统等核心组件构成。

可扩展的 PC 产品系列的亮点

  • 各种类型的工业 PC:您可以选择高性能工业 PC、适用于 DIN 导轨安装的节省空间的嵌入式控制器、控制面板和独立的面板型 PC。
  • 搭载先进的处理器和内存:包括 Intel® Celeron®和 Core™ i7,并配备满足各种性能需求的内存和大容量存储器。
  • 自由选择操作系统:从 Microsoft Windows 到支持安全启动(Secure Boot)的 Linux®。
  • 连接数量不受限制:一台基于 PC 的控制器可连接所有 EtherCAT 设备。
  • 个性化定制:客户定制的机械结构、电气组件、软件和设计。

革新物流运输方式

XPlanar 等智能输送系统彻底革新了分拣过程中货物和包裹的流动方式。
XPlanar 等智能输送系统彻底革新了分拣过程中货物和包裹的流动方式。

在内部物流领域,输送带系统一直是产品运输的标准解决方案。然而,它们也存在许多缺点。输送带系统采用刚性设计,产品以相同的速度和固定的间距进行运输, 灵活性严重不足。此外,输送带系统固有的机械结构特性也决定了它存在易磨损、维护成本高的弊端。倍福为此推出了 XTS 和 XPlanar 两款智能产品输送解决方案,为内部物流带来革命性变革。

XTS 磁驱柔性输送系统

  • 工作原理:磁力驱动动子沿着由自由组合的 XTS 电机模块构成的路径移动。动子可以单独控制。
  • 高速、高动态:XTS 是一种高速产品输送解决方案,具有高动态的、可针对每个工件单独调整的运动曲线
  • 新颖且经济:现已推出 XTS Eco-Line 电机模块,更加经济实惠。

XPlanar

  • 工作原理:XPlanar 系统由多个固定的通电 XPlanar 平面模块组成,配备永磁体的 XPlanar 动子在其上移动。
  • 完全自由的运动:XPlanar 平面模块可以随意拼接配置。动子在其上方自由移动,实现从 A 点到 B 点的货物输送。

MX-System 助力实现无控制柜自动化解决方案

MX-System 无控制柜解决方案可以显著减少分拣系统的占地面积,简化布线工作。
MX-System 无控制柜解决方案可以显著减少分拣系统的占地面积,简化布线工作。

随着分拣系统长度和规模的增加,现场设备的数量也随之增多。对于中央控制柜设计而言,这会导致自动化成本的急剧上升。布线过程变得更加耗时,电缆长度不断增加,控制柜的体积也随之变大,占用的空间也越来越多。因此,倍福推出了 MX-System,它是一种革命性的无控制柜自动化解决方案。它可以结合我们的 IP67 EtherCAT 端子盒和其它组件,创建完全分布式的自动化系统。

MX-System 产品亮点

  • 分布式集成:MX-System 由配备各种插槽的底板和带功能模块的模块化系统组成。底板直接集成在系统的安装空间中,确保短距离连接,消除了对控制柜的需求。
  • 即插即用安装:每个 MX 模块都是一个即装即用的功能单元。只需将其插入底板并拧紧即可。安装完成!
  • 甚至电气组件亦可实现模块化:有了 MX-System,分拣系统无论在设计还是电气组件层面都能够实现模块化。
  • 功能全面,坚固耐用:该模块化系统可全面满足内部物流系统的各项任务需求。所有 MX-System 模块的防护等级都高达 IP65 或 IP67。

倍福应用案例

NPI

分拣系统在实现自动化升级后,接线工作减少了 50%,成本降低了三位数:NPI 公司的分拣解决方案利用倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线帮助加州的一个配送中心减少了对劳动力的需求,同时提高了仓储货物吞吐量和仓储周转效率。

USS

分拣系统 OEM 将内部物流和包装专业知识融入客户定制的生产线末端解决方案中:United Sortation Solutions 利用支持 EtherCAT 总线的装盒机实现跨行业连接,实现要求严苛的应用场景中的快速部署。

Eurosort

物料输送中的无法输送品?这对于 Eurosort 来说,完全不成问题:升级后的 Gap 集团配送中心采用新的基于 PC 控制和 EtherCAT 技术的落袋式分拣机解决方案来处理难以输送的商品

SDI

SDI 使用 PC 控制技术重新定义了配送中心的内部物流效率:JOEY Pouch Sorter 系统集成了 67,000 台服装吊挂车,依赖 EtherCAT 和基于 PC 的控制技术提高效率和通信速率。

更多信息

物流和仓储行业

物流和仓储行业

可扩展且具有高性能:基于 PC 的控制技术应用于仓储物流行业中的控制和驱动技术任务。