中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      2024年7月10日

      教程:TwinCAT 3 Building Automation — TF8040 (HMI) 入门

      TF8040 HMI 的使用入门。

      更多关于此视频的信息

      TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

      TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

      The TF8040 TwinCAT 3 Building Automation is the latest and most comprehensive software package for building automation applications. The library contains around 180 function blocks. The wide range of functions covered by this library enables system integrators to implement all conceivable heating, ventilation, air conditioning and room automation projects. Extensive templates offer support for system integrators in familiarization and application.

      TF8xxx | 行业专用功能组件

      TF8xxx | 行业专用功能组件

      TwinCAT 3 行业专用功能组件

      TFxxxx | TwinCAT 3 功能组件

      TFxxxx | TwinCAT 3 功能组件

      基本组件可通过 TwinCAT 3 功能组件进行扩展。这些功能组件被分为不同的类别,如运动控制、测量技术、控制技术和通信。

      自动化软件

      自动化软件

      TwinCAT 软件是集合多种功能和软件包的自动化平台,可以满足几乎所有自动化应用需求

      楼宇自动化

      楼宇自动化

      倍福基于 PC 的控制技术将所有楼宇自动化功能集成在一个控制平台上