Beckhoff es miembro fundador de la Fundación GAIA-X

La Iniciativa europea de Espacio de Datos GAIA-X se inicia con amplio apoyo de la industria y muchos otros dominios de usuarios

Con la Iniciativa de Espacio de Datos impulsada por la organización internacional sin ánimo de lucro Fundación GAIA-X, Bruselas, se pretende lograr una infraestructura de datos segura y fiable, así como también la soberanía digital de Europa. Detrás se encuentra un grupo muy variado de empresas, instituciones y asociaciones europeas, que está abierto a nuevos miembros potenciales. El objetivo consiste en perfeccionar y ampliar los escenarios de caso de uso, así como la estructuración de una organización y primeros demostradores en proyectos subvencionados.

Hasta ahora, en el marco de la Iniciativa GAIA-X, más de 170 participantes y más de 150 organizaciones de Francia y Alemania, pero también de Finlandia, Italia, los Países Bajos, Suecia, Suiza y España, ya han colaborado en dos amplios flujos de trabajo temáticos. En este sentido, están representados los dominios de usuarios energía, salud, Industrie 4.0/PYMEs, movilidad, infraestructura pública y administración, así como Smart Living, economía financiera y agricultura. Ahora, con la creación de la Fundación GAIA-X, 22 empresas y organizaciones de Francia y Alemania, entre ellas también Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Verl, han dado un gran paso adicional hacia una infraestructura digital europea. Su estructura abarcará el direccionamiento, la disponibilidad de datos, la interoperabilidad, la portabilidad, la transparencia y la participación equitativa.

A raíz del trabajo en los grupos de trabajo conjuntos y de dominio específico surgió la idea de una capa de funcionalidades básicas de uso conjunto para un espacio de datos europeo. Beckhoff ha participado activamente en este proceso y en particular en el grupo de trabajo Industrie 4.0/PYMEs y la coordinación de todos los patrocinadores de dominios con los proveedores de infraestructura en el proyecto. Gerd Hoppe, Gestión Corporativa de Beckhoff, comenta al respecto: «Muchos principios de GAIA-X se corresponden con nuestra filosofía de una tecnología de comunicación y espacio de datos abierta, precisa y continuamente ampliable para los usuarios».

GAIA-X se basa en varios principios para garantizar el mayor nivel posible de orientación al cliente:

  • identificación simple estructurada a nivel federal y desarrollo de la confianza entre los participantes del intercambio de datos
  • soberanía de datos de todos los participantes a lo largo de la cadena de valor
  • clases de protección idénticas para datos y servicios
  • transparencia para la adaptación de todos los participantes del mercado
  • implementación híbrida de datos y servicios (centralizada, descentralizada, basada en la nube, local, basada en el borde)
  • libre elección del nivel de protección de datos, de la legislación y de la geografía para datos y servicios

Gerd Hoppe confirma la gran importancia de la orientación al cliente: «En numerosas conversaciones con clientes y organizaciones ha quedado y queda cada vez más clara la necesidad de un sistema ecológico de datos europeo de uso conjunto. En este sentido, es decisivo que este pueda ser utilizado por todos los proveedores y usuarios de infraestructuras en un dominio de aplicación y más allá de los límites del dominio. Además, para una aceptación lo más rápida posible en el mercado deben adoptarse estándares individuales y específicos para cada dominio. GAIA-X tiene un enorme potencial en este sentido para evitar incompatibilidades mediante estructuras de comunicación abiertas».

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/