19 Şub 2020

Corona virüsü: Beckhoff önlemlerini almaya başladı

Corona virüsü, Çin ve diğer ülkelerde yayılmaya devam ediyor. Dünya çapında çalışanlarımızın hiç birine COVID-19 bulaşmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz; bu durum Çinli bağlı kuruluşlarımız ve ortaklıklarımız ile Wuhan şubemiz için de geçerlidir. Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı Beckhoff için en yüksek önceliğe sahiptir. Bu nedenle,

Beckhoff olarak bazı ihtiyati tedbirler aldık ve farklı bölgelerdeki iş faaliyetlerimizi mevzuat gerekleri ve öneriler doğrultusunda düzenledik.

Çin’deki müşterilerimiz için durum

Beckhoff çalışanlarının hiç biri COVID-19 ile temasta bulunmamıştır. Aynı şekilde, Beckhoff ofislerinin hiçbiri herhangi bir karantinaya tabi değildir. Uzatılmış yeni yıl tatillerinin ardından, Şangay’daki merkez ofisimizin çalışanları, yerel yetkililerin talebi üzerine büyük ölçüde evlerinden çalışmışlardır. Çin’deki ticari faaliyetlerimiz 17 Şubat 2020 itibariyle kaldığı yerden devam etmektedir.

Beckhoff Çin, Beckhoff’un dünya çapındaki üç merkez deposundan birini işletmektedir ve bu sayede Çinli müşterilerimize kesintisiz tedarik sağlayacak yeterli stok bulundurmaktadır. Almanya’dan gelen tedarik deniz ve hava kargo ile garanti altına alınmıştır.

Çin dışındaki müşterilerimiz için durum

Beckhoff’un üretim alanları yalnızca Almanya’da yer almaktadır. Bu tesislerimizin faaliyetleri COVID-19’un etkileri nedeniyle herhangi bir kesintiye uğramamış olup üretimimiz alışılageldiği gibi devam etmektedir. Büyük hammadde ve mamul ürün stoğu sayesinde, Beckhoff, olası krizlerde, ortalama 6 ay boyunca üretim ve müşteriye tedarik sorunu yaşanmayacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, gerçekleşmesi halinde, uluslararası tedarik zincirindeki kesintiler nedeniyle, belirli bir faaliyete ya da ürüne yönelik bir aksama beklemiyoruz.

Almanya ve dünyadaki (Çin hariç) tüm şubelerimiz normal ticari faaliyetlerine devam etmekte ve müşterilerimiz için herhangi bir tedarik sorunu beklenmemektedir.