Siber Dayanıklılık Yasası, 10 Aralık 2024 tarihinden itibaren yürürlüktedir ve 11 Aralık 2027 tarihinden itibaren tam olarak uygulanmaya başlayacaktır. Bu iki tarih arasında makine ve sistem mühendisliği şirketlerinin yapması gereken pek çok iş bulunmaktadır. CRA uyumluluğunu bir maliyet unsurundan yönetilebilir bir rutine dönüştürmeye ilişkin üç temel soru.
Bir makine üreticisi olarak yalnızca CRA uyumlu bileşenler satın almak yeterli midir?
Torsten Förder: Hayır, işler öyle yürümüyor. Dahası, bir ürün, CRA'ya uygunluğu kanıtlanmamış bileşenler içerse bile CRA'ya uygunluk sağlayabilir. Temel ölçüt her zaman söz konusu ürünün genel riskidir ve her distribütör bu konuda bizzat sorumludur. Tamamlanması gereken dört görev bulunmaktadır: ürüne özgü risk değerlendirmesine dayalı olarak CRA gerekliliklerini uygulamak, uygunluk değerlendirme sürecinden geçmek, bir güvenlik açığı yönetim sistemi kurmak ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek.
Risk değerlendirmesi söz konusu olduğunda, işe başlamak için iyi bir yol, kendi makinenize bir saldırganın gözünden bakmaya çalışmaktır. Planları inceleyin, tesisi dolaşın ve yeterince güvenli hale getirilmemiş kapıları veya içeri girmenin olası yollarını araştırın. Bunun için bir güvenlik uzmanına ihtiyacınız yok – sadece bakış açınızı değiştirmeniz yeterli. Elbette, günümüzde saldırganların tercih ettiği başlıca giriş noktası veri iletişimidir.
Makine üreticileri gereken iş yükünü nasıl en aza indirebilirler?
Torsten Förder: En büyük iyileştirme potansiyeli sistem tasarımında yatmaktadır. Güvenlik açığı izleme kapsamına giren her bileşen, sürekli maliyetlere yol açar; bu nedenle, siber güvenliği tehlikeye atmadan teknik olarak gerekçelendirilebildiği durumlarda bu kapsamdan çıkarılmalıdır. Sistemle yapılan tüm etkileşimler bir veya daha fazla ağ geçidi üzerinden yönlendirilebilir ve sistemler arası bağlantılar, fiziksel veya kriptografik korumaya sahip özel hatlara aktarılabilir. Bu, “içerisi” ile “dışarısı” arasında net bir ayrım sağlar.
Böylelikle saldırı yüzeyi, ağ geçitleri ve iyi korunan sistemler arası bağlantılarla sınırlandırılır. Dolayısıyla, yalnızca bu ağ geçitleri ve sistemler arası bağlantılar için olası güvenlik açıklarını izlemek ve gidermek amacıyla risk değerlendirmeleri ve kurumsal süreçler gereklidir. İzlenecek bileşenlerin sayısı azalır; bununla birlikte, daha sonra sahaya sunulacak güncellemelerin sayısı ve etkisi de azalır.
İkinci bir faktör ise operatörle ilgilidir: Özellikle profesyonel işletme personelinin bulunduğu sistemlerde, sistem içinden gerçekleştirilen yetkisiz müdahale riski organizasyonel önlemlerle etkili bir şekilde azaltılabilir. Ancak tam tersi yönde aşırıya kaçmamaya dikkat edin: Yalnızca teorik nitelikteki riskler için standartların gerektirdiğinden daha kapsamlı uyumluluk önlemleri almak, güvenlikte ölçülebilir bir iyileşme sağlamadan maliyetleri ve karmaşıklığı artırır. Hatta standartların mekanik bir şekilde uygulanması ve uygun bir tehdit analizinin yapılmaması nedeniyle, sistemin iletişim bağlantılarının pratik bir yaklaşımla zihinsel olarak gözden geçirilmesi sırasında tespit edilebilecek gerçek güvenlik açıklarının gözden kaçması riski de bulunmaktadır.
Teknik açıdan bakıldığında, PC tabanlı kontrol ve EtherCAT’in başlıca avantajları nelerdir?
Torsten Förder: Burada PC tabanlı kontrol, bir pazarlama aracı değil, mimari bir avantajdır. Geleneksel olarak programlanabilir mantık kontrolü için geliştirilen cihazların aksine, PC tabanlı kontrol teknolojisi, paralel bir geliştirme sürecine gerek kalmaksızın, temel işletim sistemlerindeki iyileştirmelerden ve güncellemelerden – dolayısıyla en yeni siber güvenlik teknolojilerinden – doğrudan yararlanır.
Bir de EtherCAT var: Bu gerçek zamanlı Ethernet standardı, İnternet Protokolünü kullanmaz. Öte yandan, kötü amaçlı yazılımlar neredeyse her zaman ISO/OSI modelinin 3. katmanındaki IP tabanlı iletişime dayanır ve EtherCAT yük verilerinin aktarımında ise tam da bu anahtarlamalı katman kullanılmaz. Bu, BT dünyasında çalışanların aşina olduğu pek çok saldırı senaryosunun baştan itibaren imkansız olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak, EtherCAT en başından beri ağ iletişimini yöneten ve donanım tabanlı erişim koruması sağlayan özel yongalara dayanmaktadır. Bu nedenle EtherCAT, kelimenin tam anlamıyla “tasarım gereği güvenli” bir protokoldür. EtherCAT teknolojisi, herhangi bir genişletmeye gerek kalmadan IEC 62443-3-3 standardında tanımlanan Güvenlik Seviyesi 2'ye karşılık gelen şiddetteki saldırılara dayanabilir.
Uygulamada bu iki unsur birbiriyle iç içe geçmiştir: Fiziksel veya sanal bir bilgisayar, bir ağ geçidi görevi görerek ortamla olan tüm iletişimi – HMI, OPC UA sunucusu ve SSH üzerinden uzaktan bakım – yönetir. Dahili bilgisayar yalnızca gerçek zamanlı uygulamaya odaklanır: statik yapısını korur ve herhangi bir saldırı yüzeyi barındırmaz.