Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

06.10.2026

„PC-based Control ist ein Architekturvorteil“

Torsten Förder, Product Compliance Security, Beckhoff Automation
Torsten Förder, Product Compliance Security, Beckhoff Automation

Der Cyber Resilience Act ist seit dem 10. Dezember 2024 in Kraft, ab dem 11. Dezember 2027 gilt er in vollem Umfang. Zwischen diesen beiden Daten liegt für Maschinen- und Anlagenbauer eine Menge Arbeit. Drei entscheidende Fragen, die CRA-Konformität vom Kostentreiber zur beherrschbaren Routine wandeln.

Ist es als Maschinenbauer ausreichend, einfach nur CRA-konforme Komponenten einzukaufen?

Torsten Förder: Nein, so funktioniert es nicht. Mehr noch: Ein Produkt kann sogar konform sein, obwohl nicht konforme Komponenten verbaut wurden. Maßstab ist immer das Gesamtrisiko des spezifischen Produkts, und dafür ist jeder Inverkehrbringer selbst verantwortlich. Vier Aufgaben stehen an: die CRA-Anforderungen auf Basis einer individuellen Risikobewertung umsetzen, das Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, ein Schwachstellenmanagement etablieren und die Meldepflichten erfüllen.

Einen guten Einstieg in die Risikobewertung bietet folgender Perspektivwechsel: Die eigene Maschine mal wie ein Angreifer betrachten. Pläne durcharbeiten, an der Anlage entlanggehen, nach unzureichend gesicherten Türen oder möglichen Wegen ins Innere suchen. Dafür braucht es keinen Security-Experten – nur die Denkrichtung dreht sich. Das Einfallstor der Wahl ist heute natürlich die Datenkommunikation.

Wie können Maschinenbauer den Aufwand möglichst klein halten?

Torsten Förder: Der größte Hebel liegt im Anlagen-Design. Jede Komponente, die im Scope der Schwachstellenbeobachtung landet, kostet dauerhaft Geld – also gehört sie dort heraus, wo es fachlich ohne Abstriche für die Cybersicherheit vertretbar ist. Sämtliche Interaktionen mit der Anlage können über ein oder mehrere Gateways geleitet werden und Anlagenquerbeziehungen in dedizierte, physisch oder kryptografisch geschützte Leitungen verlegt werden. Damit sind „innen“ und „außen“ sauber getrennt.

Die Angriffsoberfläche reduziert sich dann auf die Gateways und gut schützbare Querverbindungen. Nur für diese sind noch Risikobewertungen und organisatorische Prozesse zur Schwachstellenbeobachtung und -behebung erforderlich. Die Zahl der zu beobachtenden Komponenten sinkt – und mit ihr Anzahl und Auswirkung der Updates, die später ins Feld müssen.

Ein zweiter Hebel liegt beim Betreiber: Gerade bei Anlagen mit professionellem Bedienpersonal lässt sich das Risiko interner Manipulation durch organisatorische Maßnahmen wirksam eingrenzen. Vorsicht vor der Gegenrichtung: Übererfüllung durch Standards für lediglich theoretisch denkbare Risiken erzeugt Kosten und Komplexität, ohne die Sicherheit messbar zu erhöhen. Es besteht sogar die Gefahr, durch schematisch angewendete Standards und einer fehlenden Bedrohungsanalyse die wirklichen Angriffspunkte außer Acht zu lassen, die bei einem pragmatischen gedanklichen Rundgang um die Kommunikationsbeziehungen der Anlage aufgefallen wären.

Welche grundsätzlichen Vorteile bringen PC-based Control und EtherCAT aus technischer Sicht?

Torsten Förder: PC-based Control ist hier ein Architekturvorteil, kein Marketingargument. Anders als klassisch für die SPS entwickelte Geräte profitiert PC-basierte Steuerungstechnik unmittelbar von den Erweiterungen und Updates der zugrundeliegenden Betriebssysteme – und damit jeweils von der neuesten Cybersicherheits-Technologie, ohne Parallelentwicklung.

Dazu kommt EtherCAT: Der Echtzeit-Ethernet-Standard nutzt kein Internet Protocol. Malware setzt dagegen praktisch immer auf die IP-basierte Kommunikation der Schicht 3 im ISO/OSI-Modell – und genau diese switch-vermittelte Schicht wird für den Transport von EtherCAT-Nutzdaten nicht verwendet. Viele aus der IT-Welt bekannte Angriffsszenarien sind damit von vornherein unmöglich. Außerdem setzt EtherCAT von Anfang an auf dedizierte Chips, die die Netzwerkkommunikation übernehmen und einen Zugriffsschutz in Hardware etablieren. EtherCAT ist also Secure by Design im Wortsinn. Gegen eine Angriffsstärke nach Security Level 2 gemäß IEC 62443-3-3 kann die EtherCAT-Technologie ohne Erweiterung verwendet werden.

In der Praxis greift beides ineinander: Ein physischer oder virtueller PC übernimmt als Gateway die komplette Kommunikation mit der Umgebung – HMI, OPC UA Server, Fernwartung per SSH. Der innere PC bleibt bei der Echtzeitapplikation: statisch und ohne Angriffsoberfläche.