Beckhoff Automation 2025 mali yılını başarılı bir şekilde kapattı ve küresel satışlarını 2024 mali yılına kıyasla %6 artırarak 1,24 milyar Euro'ya yükseltti.
- 2025 küresel satışları: 1,24 milyar Euro (+%6)
- Dünya çapında çalışan sayısı: 5.450 (Şubat 2026)
- Araştırma ve geliştirme yatırımı: 80 milyon Euro
Aile şirketi olan bu yüksek teknoloji firmasının Genel Müdürü ve Kurucusu Hans Beckhoff, şunları dile getirdi: "2025, Beckhoff için başarılı bir mali yıl oldu. 2023 yılının etkilerini ve bunun sonucunda 2024'te yaşanan durgunluğu geride bıraktık." 2025 yılı boyunca küresel sipariş hacmi artış gösterdi. Beckhoff, şu anda dünyanın birçok bölgesinde mevcut konjonktürel krizin başlamasından iki yıl sonra ekonominin yeni bir büyüme aşamasına gireceğini öngörüyor.
Sektörler arası bir otomasyon konsepti olarak bilgisayar tabanlı kontrol
Bu aile şirketi, 46 yıldır bilgisayar tabanlı otomasyon teknolojisine yönelik donanım ve yazılım portföyünü sürekli geliştirerek müşterilerinin kalbini kazanmıştır. Bu kapsamlı ürün yelpazesi, her sektöre adapte edilebilen ve her sektörün gereksinimlerine göre esnek şekilde ayarlanabilen evrensel otomasyon çözümlerinin temelini oluşturmaktadır. Hans Beckhoff, bu konuda şunları dile getirdi: "Yazılım tabanlı otomasyon anlayışımızın pazarda giderek daha fazla önem kazanmasından ve dünya çapında giderek daha fazla uygulamada kullanılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Panosuz otomasyon için MX-System gibi yeni ürün serilerimizin de müşteriler ve sektörü takip edenler tarafından yoğun talep gördüğü ve bu sayede şirketimizin büyümesine katkıda bulunduğu gayet açıktır."
Araştırma ve geliştirme için 80 milyon Euro
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Beckhoff 2025 yılında araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 80 milyon Euro yatırım yaptı ve 2026 yılında da aynı oranda yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. Beckhoff, finansal açıdan bağımsız bir şirket olarak, teknolojik yenilikleri uzun vadede ileriye taşımak için gerekli temelleri atıyor. Hans Beckhoff, bilgi teknolojisi ile otomasyonu birleştirerek ve ürünlerine en yeni donanım ve yazılım teknolojilerini uygulayarak, sektöre öncü ve güçlü otomasyon çözümleri sunmaya devam edeceklerini söylüyor. Özellikle yapay zeka alanındaki güncel gelişmelerin yeni özellikler, araç zincirleri ve iş modellerinin ortaya çıkmasına yol açtığını ve Beckhoff'un bunları bu yılki Hannover Fuarı'nda tanıtacağını açıklıyor.
Şirket içi uzmanlık ve genç yeteneklerin yetiştirilmesi
Beckhoff'un istikrarlı ve yüksek nitelikli iş gücü, ürünlerinin geliştirme, üretim ve satış aşamalarında başarıya ulaşmasının temel güvencesidir. Bu aile şirketi şu anda dünya çapında 5.450 çalışanı bünyesinde bulunduruyor ve bunların 2.000'i mühendislerden oluşuyor. Beckhoff, Almanya'daki 23 şubesi, 41 uluslararası yan kuruluşu ve temsilcilikleri ile 75'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir.
Beckhoff, nitelikli uzmanlara duyulan sürekli ihtiyacı her zaman karşılayabilmek amacıyla yetenekli çalışanlarının eğitim ve gelişimine büyük önem vermektedir. 2025 yazında 61 genç Beckhoff kariyerlerine başladı. Bu gençlerden 32'si meslek eğitimi ile başladı. 29 öğrenci Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi (HSBI), Gütersloh kampüsü ile iş birliği içinde işe entegre bir çalışma programına başladı. Şirket şu anda mesleki eğitim alan 116 kişi ve 110 öğrenci istihdam etmektedir. Beckhoff, dokuz mesleki eğitim ve dört lisans eğitiminden oluşan geniş yelpazesiyle teknoloji tutkunu gençleri yetiştirmeye ve böylece bölgenin geleceğine yatırım yapmaya odaklanmıştır.
2026 mali yılına ilişkin öngörüler
Beckhoff, 2026 mali yılında istikrarlı bir büyüme bekliyor. Hans Beckhoff: "Ekim 2025'ten bu yana eğilimin yeniden olumlu hale geldiğini ve 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü bir ilerleme kaydedildiğini gözlemledik. Uluslararası ekonomik krizi atlatmış gibi görünüyoruz. Ancak, mevcut küresel siyasi durum, 2026 yılına ilişkin tahminler açısından hâlâ belirsizlikler barındırıyor." Genel olarak bakıldığında, Beckhoff yine de geleceğe iyimser bakıyor ve uluslararası makine ve sistem mühendisliği için sunduğu güçlü bilgisayar tabanlı otomasyon teknolojisi aracılığıyla sürdürülebilir iş gelişimine odaklanmaya devam etmektedir.
Beckhoff Automation'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hans Beckhoff: "Yüksek teknoloji ürünleri geliştiriyoruz çünkü bu bizim için bir tutku. Otomasyon teknolojimizle, küresel makine ve sistem mühendisliği sektörünün günümüzün karmaşık kontrol sorunlarını çözmesine ve yarının endüstrisini şekillendirmesine olanak tanıyoruz."
Beckhoff Automation, 2000 yılından bu yana yılda ortalama %13 büyüme kaydetmiştir.