25 mars 2020

Beckhoff apporte son aide au développement du respirateur CoroVent

La filiale en République Tchèque de Beckhoff fournit à la fois de l’aide humaine et des produits pour la recherche d’un système de traitement contre le coronavirus

L'équipe de respirateur non conventionnel - Non-conventional Ventilatory Team (NVT) – dirigée par le professeur Karel Roubík, membre de la Faculté de génie biomédical auprès de l'Université technique de Prague en République tchèque – a mis au point en très peu de temps un prototype du ventilateur pulmonaire CoroVent à un prix raisonnable. Celui-ci est destiné à prévenir l'effondrement du système de santé tchèque auquel il faudrait s'attendre en cas de forte progression des cas recensés d'infection au coronavirus. Tomáš Halva, gérant de la filiale tchèque de Beckhoff, souligne l'urgence du projet soutenu par de nombreuses sources différentes, dont le crowdfunding : « Nous n'avons pas de temps à perdre, car nous devons livrer l'appareil pleinement opérationnel dans quelques jours, voire quelques semaines au maximum. L'idée a germé il y a seulement une dizaine de jours et la particularité de ce projet est que nous disposons en une semaine à peine d'un prototype prêt à être testé. »

La science et l'industrie travaillent en étroite collaboration

L'équipe de développement est composée d'une quinzaine d'experts issus de diverses entreprises et universités, qui ont été sélectionnés par le professeur Karel Roubík et ses collègues par le biais de contacts personnels et via Internet. Tomáš Halva en fait partie : « Je connais personnellement l'un des initiateurs, je l'ai donc appelé immédiatement suite à son post sur Facebook et lui ai demandé comment Beckhoff pouvait apporter son aide. En effet, ce projet servira à de nombreuses personnes et permettra, espérons-le, de sauver des vies. De plus, le professeur Karel Roubík est le meilleur expert qui soit dans le domaine des respirateurs pulmonaires en République tchèque et a déjà développé avec succès des appareils de ce type pour diverses applications par le passé. »

D'un point de vue technique, il s'agit selon Tomáš Halva de mettre en commun l'expertise des systèmes médicaux, électriques et pneumatiques, et ce de la manière la mieux appropriée. Le respirateur est spécialement conçu pour le traitement de patients atteints d'une infection au coronavirus, sachant que les respirateurs pulmonaires usuels ne conviennent pas forcément dans ce cas. Par ailleurs, la limitation aux fonctions indispensables au traitement contre le coronavirus et les services de développement gratuits des experts réduisent nettement les coûts de l'appareil.

Technologie et contrôle commande sur base PC de Beckhoff

Dans cette équipe, Beckhoff est responsable du système de contrôle qui assure une commande extrêmement simplifiée de l'appareil, ce qui permet son utilisation même par du personnel non formé. Tomáš Halva précise à ce sujet : « C'est à titre de soutien gratuit du projet que nous avons conçu le système de contrôle et réalisé sa programmation, visualisation incluse, en l'espace d'un week-end seulement. Je tiens à remercier tout particulièrement mes deux collègues Matúš Adamec et Zdenek Kosour, qui sont tous deux d'excellents ingénieurs d'application et programmeurs. Bien entendu, les autres membres notre équipe technique nous ont aussi apporté une aide formidable, car ils assumé certaines autres tâches dévolues à Matúš et Zdenek. Je suis vraiment fier de toute l'équipe et souhaite la remercier chaleureusement pour l'engagement particulier dont elle vient de faire preuve ! »