본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

2025. 7. 14.

Hans Beckhoff, 가장 혁신적인 성과 부문 루돌프 디젤 메달 수상

창의성과 기업가 정신, 권위 있는 상으로 빛나다

Verl에 본사를 둔 기술 기업 Beckhoff Automation의 창립자이자 CEO인 Hans Beckhoff는 루돌프 디젤 메달 2025를 수상하는 영예를 안았다. Hans Beckhoff는 7월 10일 Augsburg의 MAN 박물관에서 열린 시상식에서 이 권위 있는 상의 가장 성공적인 혁신 업적 부문을 수상했다. 이 훈장은 그의 자동화 기술를 선도하는 선구자로서의 업적을 기리기 위한 것이다.

루돌프 디젤 메달은 유럽에서 선구적인 업적을 이룬 사람에게 수여되는 가장 유명하고 오랜 전통을 가진 상 중 하나이다. 이 상은 독일에서 혁신 문화의 중요성을 인식하고 창의성과 기업가적 정신을 기리는 상이다. 이 상은 독일 발명 협회(Deutsche Institut für Erfindungswesen, D.I.E. e.V.)에서 수여하며, 독일에서 삶의 질과 번영을 개선하고 혁신이라는 문화를 보존하여 차세대 엔지니어와 기업가에게 영감을 줌으로써 사회에 크게 기여한 인물과 기업에게 수여되는 상이다.

Hans Beckhoff, 산업을 변화시키는 혁신적인 선구자

글로벌 중견 기업의 기술 이사 및 전무 이사 60명으로 구성된 Rudolf Diesel 이사회는 Hans Beckhoff를 기업 원칙과 강력한 사회적 참여를 통해 루돌프 디젤 메달의 가치를 구현한 선구자적 인물로 인정했다. 심사위원단은 가장 성공적인 혁신 업적 부문에서 Hans Beckhoff에게 상을 수여했다. 이 카테고리는 혁신적인 능력과 경제에 미치는 기업의 전반적인 영향력에 중점을 둔다. 1980년 설립 이래로 Beckhoff는 기술 혁신과 혁명에 지속적으로 그 정신을 반영해 왔으며, 그 중 다수는 자동화 분야의 글로벌 시장 표준으로 발전하여 업계에 지속적인 영향을 미치고 있다.

Hans는 1985년 PC 기반 제어 기술 개념을 사용한 자동화의 패러다임 전환을 시작했고, 1986년 이를 시장에 출시했다. 이 기술은 기존 원칙에 혁명을 일으켰고, 주요 기업으로 성장시켰다. 혁신에 대한 끊임없는 노력과 선구적인 아이디어를 상업적 성공으로 이끄는 능력을 통해 Beckhoff는 자동화 기술의 선도적인 기술 제조업체로 성장했다. 그는 지속적으로 혁신적인 솔루션으로 업계를 선도하고 IT 기술을 자동화에 통합하는 새로운 표준을 정립하고 있다. Beckhoff는 현재 전 세계 41개 자회사와 대표 사무소에서 약 5,300명의 직원을 고용하고 있으며 2024년에 11억 7,000만 유로의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있다. 베를린 Steinbeis 대학교의 종합 비즈니스 혁신 전략 교수이자 디젤 메달. 이사회 과학 고문인 Gunther Herr 교수는 이 45년간의 성공을 Beckhoff가 가진 기술 및 기업가적 선견지명, 혁신적이고 선구적인 사고, 끊임없는 창의력 덕분이라고 평가했다. 그는 사람 중심의 가치로 뒷받침되는 오너 경영 회사를 구축했으며, 무엇보다 신뢰와 혁신에 대한 용기를 특징으로 가진다. PC 기반 제어를 통해 Beckhoff는 자동화를 사회 여러 부문에 걸쳐 있는 제품들의 기반 기술로 확립했으며, 업계 전반에 걸쳐 끊임없이 성능의 한계를 뛰어넘고 있다.

Beckhoff 기술은 하드웨어 기반이 아닌 소프트웨어 기반 제어 기술, IT와 자동화 기술의 통합, 초고속-고신뢰성 통신 기술, 고도로 최적화된 구동 기술, AI 기능의 심층적인 내재화 등이 특징이다. 전 세계 많은 고객이 최신 제조 기계, 건물, 기술 프로세스, 실험실, 대형 무대 등을 제어하는 데 성공적으로 적용시켰다.

다음 세대를 향한 Beckhoff의 메시지, "발명은 재미있다"

Hans Beckhoff는 "매우 영광스럽게 생각하며, 이 영광을 주신 이사회에 감사드립니다."라고 말하며 이어서 이렇게 설명했다. "Beckhoff는 1980년 회사 창립 이래 매년 진화하는 기술을 선보이고 5~7년마다 시장에 진정한 혁명을 일으키는 것을 목표로 해왔습니다. 저는 45년 동안 이 원칙을 굳건히 고수해 왔습니다." 이어서 그는 혁신가가 되는 것에 대한 자신의 견해를 밝혔다. "세상은 수많은 기회를 제공하는 크고 다양한 공간입니다. 기업가로서 여러분이 해야 할 일은, 말처럼 쉬운 일은 아니지만, 기회를 포착하고 선구적인 기술과 트렌드를 파악하고, 자신만의 발명품으로 발전을 이끌어 나가는 것입니다. 저는 우리의 혁신 정신과 그로부터 나온 기술이 자랑스럽습니다." Hans Beckhoff는 시상식 수락 연설에서 다음과 같이 말했습니다. "오늘 저에게 수여된 루돌프 디젤 메달은, 당연하지만 저 개인에게 수여된 것이 아니라 우리 회사 전체에 수여된 상입니다. 600명이 넘는 개발자와 제품 관리자가 매일 새로운 첨단 자동화 제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 전세계 2,000명 이상의 직원이 고객과 긴밀히 협력하고 사용자를 지원하며 고객의 요구사항에 귀를 기울이고 있습니다. 따라서 고객들 또한 제품에 대한 피드백과 아이디어를 통해 발명 기업으로서의 성공에 기여해 왔다고 할 수 있습니다. 이 협력을 통한 파트너십은 우리를 차별화하고 큰 기쁨을 가져다줍니다." Hans Beckhoff와 Beckhoff사는 현재 기계에 인간의 뇌와 유사한 지능과 개성을 부여하기 위한 Automation Brain을 연구하고 있다. "자동화 분야에는 여전히 혁신의 가능성이 무궁무진합니다."라고 그는 강조했다. 또한, 차세대 엔지니어들에게도 메시지를 전했다. "발명은 즐겁습니다. 아이디어가 구체화되고 명확해지는 순간, 또는 무언가가 처음으로 작동하는 유레카적인 순간은 멋진 경험입니다. 포기하지 말고 발명품을 계속 연구하세요. 그 순간만으로도 충분히 가치가 있습니다!"

Hans Beckhoff

Hans Beckhoff(71세)는 Beckhoff Automation GmbH & Co KG의 대표이사, 소유주이자 설립자이다. 베를린 공과대학교와 Münster 대학교에서 물리학을 공부하여 1980년 핵물리학 학위를 취득한 그는 곧바로 Beckhoff Automation을 설립했다. 이후 그의 회사는 역동적으로 발전하여 자동화 기술 글로벌 기술 리더로 부상했다. Hans Beckhoff는 PC 기반 제어 기술의 선구자이다. 그는 1985년에 이 기술을 개발하여 1986년에 출시했다. 그 후 몇 년 동안 이 회사는 하드웨어와 소프트웨어 부문을 위한 수많은 핵심 기술을 개발했다. 주목할 만한 제품으로는 1989년 출시된 초기 광섬유 기반 필드버스인 Lightbus, 1995년 자동화의 기반 블록으로 자리매김한 버스 터미널, 2003년 출시되어 현재는 산업용 통신의 글로벌 표준으로 자리잡은 EtherCAT 실시간 이더넷 시스템이 있다. Beckhoff에 따르면, 제어 캐비닛을 대체할 새로운 모듈형 하드웨어 MX-System이 현재 자동화 하드웨어 분야의 혁명을 일으키고 있다.

Hans Beckhoff는 자동화 기술 분야에서 45년 이상의 경력을 쌓았으며 수많은 특허를 보유하고 있다. 그는 산업 생산의 미래를 바꿀 혁신적인 도약을 위해 복잡한 자동화 기술을 단순화하고 더 강력하고 효율적으로 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있다. 그는 이렇게 말했다. "고도로 발전된 자동화는 경제적 요건과 환경적 요건을 모두 충족하는 데 있어 필수적입니다. 이것이 엔지니어로서 사회에 대한 우리의 의무입니다." Beckhoff Automation은 East Westphalia, Verl 지역에서 개발 및 생산되는 혁신적인 미래형 기술을 통해 자동화의 성능 한계를 끊임없이 뛰어넘으며 발전에 기여하고 있다.

루돌프 디젤 메달

이 메달은 유럽에서 가장 오래된 혁신상이며 디젤 엔진을 발명한 Rudolf Diesel의 평생 업적을 기념하기 위해 만들어졌다. 이 상은 1953년 그의 아들인 Eugen Diesel에 의해 제정되었다. 독일에서 유일한 이 발명가 상의 역사는 1953년 최초의 루돌프 디젤 메달이 수여되면서 시작되었다. 이 상은 혁신적인 능력과 성공을 통해 사회 발전에 기여한 개인과 기관에 수여하는 최고의 영예로 여겨지고 있다. 루돌프 디젤 메달은 혁신성, 지속가능성, 사회적 이익, 경제적 영향력이라는 기준에 따라 독일 발명협회(Deutsche Institut für Erfindungswesen, D.I.E. e.V.)에서 수여하는 상이다. 매년 가장 성공적인 혁신 업적, 가장 지속 가능한 혁신 업적, 최고의 혁신 홍보, 최고의 미디어 커뮤니케이션이라는 부문에서 메달이 수여된다.