中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      2025年3月18日

      Tutorial: Structure and setup of an ELX string

      Learn which components make up the ELX system and how an ELX string is set up.

      更多关于此视频的信息

      ELXxxxx | 防爆(Ex i)

      ELXxxxx | 防爆(Ex i)

      带本质安全型输入/输出的 ELX 系列 EtherCAT 端子模块能够直接连接位于危险区 0/20 区中的现场设备。

      流程工业

      流程工业

      过程自动化控制系统:基于 PC 的控制技术。