25.11.2025

SPS 2025, Tag 1: Beckhoff Live + Interactive, 25.11.2025

Starten Sie mit uns in den ersten Messetag und erleben Sie im Livestream den Thementag „Künstliche Intelligenz in der Automation“. Erfahren Sie, wie moderne KI-Technologien – von dem TwinCAT 3 Machine Learning Creator für präzise Echtzeit-Analysen bis hin zum TwinCAT 3 CoAgent als intelligenten Assistenten über den gesamten Automatisierungs-Lifecycle – Ihre Anlagenleistung steigern, Prozesse optimieren und komplexe Herausforderungen effizient lösen können.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF3810 | TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine

TF3810 | TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine

Die TwinCAT 3 Function TF3810 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte, neuronale Netze.

TF3800 | TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine

TF3800 | TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine

Die TwinCAT 3 Function TF3800 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte, klassische, maschinelle Lernalgorithmen.

TF3820 | TwinCAT 3 Machine Learning Server

TF3820 | TwinCAT 3 Machine Learning Server

TF3820 TwinCAT 3 Machine Learning Server ist ein hochperformanter Dienst zur Ausführung trainierter KI-Modelle mit der Option, Hardwarebeschleuniger zu nutzen.

TF3830 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client

TF3830 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client

Der TwinCAT 3 Machine Learning Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einem lokalen Client (lokale TwinCAT-Laufzeit). Sollen (ggf. weitere) TwinCAT-Laufzeiten remote auf einen TwinCAT 3 Machine Learning Server zugreifen, müssen diese Laufzeiten jeweils mit einer Lizenz für den TF3830 TwinCAT 3 Machine Learning Client ausgestattet werden.

TE3852 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Signals and Time Series

TE3852 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Signals and Time Series

Bei TE3852 TwinCAT 3 MLC Signals and Time Series handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Mit dieser Erweiterung wird das Erstellen von KI-Modellen für den Bereich Signale und Zeitreihen, z. B. Klassifikation, Anomaliedetektion und Forecasting, ermöglicht.

TE3851 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Computer Vision

TE3851 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Computer Vision

Bei TE3851 TwinCAT 3 MLC Computer Vision handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Mit dieser Erweiterung wird das Erstellen von KI-Modellen für den Bereich Bildverarbeitung, z. B. Bildklassifikation, ermöglicht.

TE3860 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Resource Pack

TE3860 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Resource Pack

Bei TE3860 TwinCAT 3 MLC Resource Pack handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Sollte mehr Computing Time benötigt werden, etwa zum Training weiterer KI-Modelle, kann zusätzliche Computing Time flexibel über dieses Erweiterungspaket bezogen werden.

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

Der TwinCAT 3 Machine Learning Creator erstellt auf Basis von Datensätzen automatisiert KI-Modelle. Diese KI-Modelle lassen sich hinsichtlich der Genauigkeit und Latenz optimieren und sind so optimal auf die Ausführung auf Beckhoff Industrie-PCs mit TwinCAT-Produkten abgestimmt. Die generierten Modelle können auch als standardisierte ONNX-Modelle außerhalb der Beckhoff Produkte eingesetzt werden. Für die Ausführung des KI-Modells mit TwinCAT-Produkten wird neben dem Modell zusätzlich eine PLCopen XML-Datei mit IEC 61131-3-Code erstellt, welche die komplette KI-Pipeline beschreibt und nahtlos in TwinCAT importiert werden kann.

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TwinCAT 3 CoAgent for Engineering ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung bei der SPS-Entwicklung, I/O-Konfiguration und HMI-Erstellung. Anforderungen werden in natürlicher Sprache formuliert, TwinCAT CoAgent for Engineering schlägt passenden Code und Konfigurationen vor und berücksichtigt dabei bestehende Projektstrukturen. Die flexible Modusauswahl ermöglicht eine passgenaue Unterstützung je nach Aufgabe. Zudem bietet TwinCAT CoAgent for Engineering direkten Zugriff auf die Dokumentation im Beckhoff Information System und liefert kontextbezogene Empfehlungen für eine beschleunigte und qualitativ hochwertige Projektumsetzung.

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT 3 CoAgent for Operations ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung im Maschinenbetrieb, in der Instandhaltung und bei der Systemdiagnose. Betriebs- und Wartungsaufgaben werden in natürlicher Sprache beschrieben. Der CoAgent liefert daraufhin konkrete Handlungsempfehlungen, Diagnosen oder direkte Systembefehle auf Basis der aktuellen Maschinen- und Prozessdaten.