23 juin 2020

Immotique intelligente avec commande sur base PC

Une solution durable et tournée vers l’avenir

Selon les chiffres récents publiés par le Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire, le secteur du bâtiment est responsable d’une grande part des émissions de CO2 en Allemagne et contribue donc au réchauffement climatique. Les bâtiments consomment au niveau mondial environ un tiers des énergies fossiles pour le chauffage, la production d’eau chaude, l’éclairage et la climatisation. Outre le passage systématique à l’électricité renouvelable, l’aménagement efficient des bâtiments et leur automatisation à large échelle s’avère être un instrument d’économie d’énergie efficace. Du fait de l’importance croissante accordée à la neutralité climatique et au respect de l’environnement, les bâtiments intelligents joueront un rôle de plus en plus important.

Georg Schemmann is responsible for the building automation industry management at Beckhoff.
Georg Schemmann is responsible for the building automation industry management at Beckhoff.

Beckhoff - Une entreprise expérimentée dans cette voie

L’immotique offre de multiples possibilités de pilotage et d’exploitation intelligente des bâtiments, en particulier des immeubles administratifs et industriels ainsi que des édifices publics non résidentiels, comme les aéroports ou les gares ferroviaires. Beckhoff est actif dans ce domaine depuis longtemps en appliquant des stratégies d’automatisation tournées vers l’avenir. « En ayant recours à l'automatisation, nous voulons rendre possible l’exploitation intelligente et durable des bâtiments », explique Georg Schemmann, responsable de la gestion de la branche Building Automation chez Beckhoff. Avec son équipe ainsi que des développeurs de matériel et logiciel, il s’attache à valoriser l’utilisation de la commande sur base PC dans la branche de l’immotique.

TwinCAT - Un outil pour toutes les applications

« Le plus grand avantage dont profitent nos clients est la modularité des solutions de commande Beckhoff. Ils peuvent quasiment composer leurs solutions d’automatisme en fonction de leurs besoins. À l’inverse de la plupart des autres fabricants dans ce secteur, nous ne sommes pas exclusivement des spécialistes en immotique, mais nous mettons aussi au point des techniques d’automatisation pour tous les marchés. Nous sommes donc en mesure d’offrir une multitude de modules, d’entrées et de sorties numériques, ainsi que de dispositifs permettant la connexion à des sous-systèmes complexes. De cette façon, tout est possible depuis les fonctions les plus basiques comme allumer et éteindre la lumière jusqu’au jumeau numérique. le contrôle commande sur base PC, permet de faire évoluer aussi bien la CPU que le logiciel en fonction des besoins du client. Avec TwinCAT 3, nous disposons d’un outil pratique et universel », résume Georg Schemmann.

Découvrez maintenant quels sont les avantages offerts par l’immotique Beckhoff