Beckhoff Automation ha registrato un fatturato di 1,17 miliardi di euro nell'esercizio 2024. Questo dato mostra un forte calo del 33% rispetto al risultato del 2023, pari a 1,75 miliardi di euro.
- Vendite globali dell'anno 2024: € 1,17 miliardi (-33%)
- Collaboratori nel mondo (a marzo 2025): 5.300
- Gli ordini in entrata mostrano segni di ripresa
- Investimenti in ricerca e sviluppo: 80 milioni di euro
Tuttavia, questo calo delle vendite era atteso a causa dell'enorme tendenza osservata negli anni precedenti. Nel corso degli ultimi tre anni, dal 2021 al 2023, è stata raggiunta una crescita cumulativa di oltre l'80%. Questa tendenza è stata seguita da una significativa correzione del mercato nel 2024. La bolla economica che si era creata è scoppiata, così come era stato previsto. "Questa è la mia sesta crisi in 45 anni di attività e quasi tutte hanno seguito uno schema molto simile", spiega Hans Beckhoff, proprietario e amministratore delegato. "Si può essere certi che ci sarà una ripresa, ma bisogna affrontare la crisi di petto e vederla come un'opportunità di innovazione e ottimizzazione!" L'azienda ritiene di aver già toccato il fondo. L'azienda tecnologica di Verl, a conduzione familiare, continuerà a puntare sull'innovazione continua e sull'ingegneria high-tech per gettare le basi di una crescita futura.
Ricerca e sviluppo
Beckhoff impiega circa 5.300 persone in tutto il mondo, tra cui circa 2.000 ingegneri, che rafforzano l'azienda con le loro competenze tecnologiche e costituiscono la base della sua forza innovativa.
Sono previsti numerosi lanci di nuovi prodotti in tutti i settori del software e della tecnologia di controllo basata su PC. "Siamo intenzionati a espandere ulteriormente la nostra posizione di azienda globale di tecnologie per l'automazione. "Rimaniamo fedeli alla nostra missione di innovare il nostro portafoglio con forti sviluppi ogni anno e di introdurre nuove tecnologie rivoluzionarie ogni cinque-sette anni", spiega Hans Beckhoff. A tal fine, l'azienda investe costantemente 80 milioni di euro all'anno in ricerca e sviluppo.
Rafforzamento della presenza globale
Beckhoff è presente in più di 75 paesi attraverso le sue filiali e gli uffici di rappresentanza. Questa rete di vendita globale offre numerose sinergie e vantaggi, in particolare nell'applicazione di nuove tecnologie. Grazie alla stretta collaborazione con gli utilizzatori e alla profonda comprensione delle loro esigenze, insieme possiamo portare avanti una tecnologia all'avanguardia. L'azienda sta effettuando investimenti mirati nella sua presenza sul mercato locale e sta rafforzando la sua posizione globale nei mercati in crescita e in quelli sostenibili del futuro, come il settore dei sistemi elettrici per la fornitura di energia. Beckhoff fornisce tecnologie intelligenti di automazione e misurazione per la distribuzione, il trasferimento e l'accumulo di energia, consentendo di registrare tutti i flussi di energia e di controllare i sistemi energetici.
Segnali di mercato positivi
La situazione politica incerta a livello globale pone l'azienda di fronte a sfide anche per il prossimo anno. Tuttavia, gli ordini in entrata stanno attualmente mostrando segni di ripresa. "I magazzini dei nostri clienti si stanno lentamente svuotando e prevediamo che avranno esaurito le scorte in eccesso al più tardi nel primo trimestre del 2025", prevede Hans Beckhoff.
Una prospettiva positiva per lo sviluppo a lungo termine
Da 45 anni Beckhoff è una forza trainante nel settore dell'automazione globale. "L'automazione è un'importante tecnologia di base in molti settori della vita e della società: ne beneficiamo, ma diamo anche un contributo significativo", spiega Hans Beckhoff. Le pietre miliari tecnologiche con cui Beckhoff ha plasmato il mercato includono il concetto di tecnologia di controllo PC-based, il terminale bus, che oggi è un elemento costitutivo indispensabile per le soluzioni di automazione, il sistema di comunicazione ultraveloce EtherCAT (che è stato pubblicato come standard internazionale), gli innovativi sistemi di trasporto dei prodotti XTS e XPlanar e MX-System come soluzione di sistema plug-in per l'automazione senza armadi elettrici. In generale, Hans Beckhoff è ottimista sul futuro e afferma: "Amiamo l'automazione e continuiamo ad avere buone idee per spingere i limiti delle prestazioni o per renderla più semplice ed economica". Questo ci mette in un'ottima posizione per competere a livello globale!"
I prodotti in evidenza ad Hannover Messe
Beckhoff presenterà alla Hannover Messe interessanti innovazioni in tutte le sue aree di prodotto. I punti salienti sono i nuovi pannelli multi-touch e i PC industriali di nuova generazione. La nuova generazione di pannelli di controllo offre una maggiore facilità d'uso per un funzionamento intuitivo e sicuro. Queste nuove serie, avanzate e ottimizzate dal punto di vista dei costi, ampliano ulteriormente la varietà del portafoglio Beckhoff e costituiscono una piattaforma di pannelli a prova di futuro, poiché integrano gli standard più recenti. Beckhoff si concentra anche su nuove soluzioni di misurazione dell'energia per misurare e analizzare con precisione il consumo energetico. Nel campo del software, sono ora disponibili nuove soluzioni di Machine Learning e TwinCAT PLC++, una nuova generazione di PLC nel sistema TwinCAT.
Hans Beckhoff, fondatore e amministratore delegato di Beckhoff Automation: "La nostra forza innovativa e il nostro impegno per la massima qualità continueranno a garantire il nostro successo in futuro."
Dal 2000, Beckhoff Automation ha raggiunto un tasso di crescita medio annuo di circa il 13%.
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia