Lo sviluppo continuo di prodotti apre nuovi campi tecnologici e ottimizza l’efficienza di produzione

Beckhoff Automation porta il fatturato a 679 milioni di euro, aumentandolo del 9,5 %

Nel 2016, Beckhoff Automation ha generato un fatturato mondiale pari a 679 milioni di euro con una crescita pari a 9,5 % rispetto all’anno precedente. Lo sviluppo di nuovi prodotti, l’ampia penetrazione del mercato e l’ulteriore copertura della rete di vendita mondiale hanno contribuito a questo successo.

  • Fatturato mondiale 2016: 679 milioni di euro (+9,5 %)
  • 3.350 collaboratori in tutto il mondo
  • sviluppo costante della tecnologia
  • 3,5 milioni di euro per la formazione dei giovani

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Anche se il tasso di crescita è stato piuttosto moderato rispetto al 22 % dell’anno precedente, a fronte di una crescita di settore ben inferiore si tratta di un notevole traguardo economico”, afferma l’Amministratore Delegato Hans Beckhoff. “Se si valuta l’andamento degli ultimi due anni, si ottiene una crescita media del 15 % circa.”

L’Europa è risultata la regione che nel 2016 ha registrato la crescita più forte e in particolare i paesi dell’Europa Centrale ovvero Germania, Austria, Svizzera e Italia. Una bella notizia per l’Europa – anche se negli ultimi anni è stata l’Asia a dominare la crescita. “Per il 2017, Beckhoff si aspetta uno sviluppo positivo in tutti i continenti. Nonostante tutte le tensioni e i conflitti politici, ci sono segnali ottimistici per una congiuntura mondiale stabile e in crescita”, commenta Hans Beckhoff.

L’internazionalizzazione prosegue

Beckhoff continua ad ampliare i propri canali di vendita. All’inizio dell’anno l’azienda ha acquisito il distributore olandese. In questo modo anche i clienti dei Paesi Bassi sono seguiti direttamente da Beckhoff. Attualmente, Beckhoff dispone di 35 filiali ed è rappresentato in 75 paesi, coprendo tutti i mercati più importanti. “Siamo convinti di poter aumentare ulteriormente il fatturato infittendo la nostra organizzazione di distribuzione a livello capillare e conquistando, al tempo stesso, nuovi mercati tecnologici”, argomenta Hans Beckhoff. Gran parte di questa crescita è data dall’automazione basata su PC, sviluppata da Beckhoff e impiegata in molti settori e applicazioni. “Grazie al nostro portfolio tecnologicamente diversificato, possiamo rispondere ai più svariati requisiti dei clienti”, spiega Hans Beckhoff.

Sviluppo costante di prodotti e tecnologia

Ampliando costantemente la tecnologia dei prodotti, Beckhoff apre la strada a nuovi mercati: l’azienda ha compiuto un passo molto importante alla fiera di Hannover quest’anno, presentando per la prima volta prodotti sviluppati ad hoc per l’automazione di processo. I nuovi terminali EtherCAT della serie ELX, i Control Panel e Panel PC della serie CPX per l’impiego in zone a rischio di esplosione presentano un design modulare e una robustezza eccezionale, soddisfacendo i requisiti dell’industria di processo. Hans Beckhoff è ottimista: “Il mercato dell’industria di processo è generalmente considerato di dimensioni maggiori rispetto al mercato delle macchine da produzione, considerate tradizionalmente di dominio di Beckhoff. Con i nuovi prodotti si profilano per noi ottime possibilità di crescita!”

Da oltre 30 anni, Beckhoff è nota per la tecnologia di controllo basata su PC. Quest’anno gli ingegneri di Beckhoff hanno presentato con orgoglio il PC industriale più piccolo al mondo. Con dimensioni di soli 82 x 82 x 40 mm, il nuovo PC industriale C6015 integra una CPU Intel Atom quad-core completa che consente un controllo estremamente compatto e potente.

Ancora più avanzata in termini di Potenza è la serie CX2000 per montaggio su guida DIN e CPU Xeon fino a 12 core. "Questo tipo di prestazioni rendono le macchine più produttive, efficienti, con particolare riguardo al risparmio energetico, e minimizzano l'utilizzo delle materie prime. In questo modo, i nostri ingegneri svolgono un piccolo ruolo nel rendere il mondo un posto migliore", spiega Hans Beckhoff.

“Inoltre, l’Industria 4.0 e Internet of Things oggi svolgono un ruolo determinante nell’automazione, perché consentendo di introdurre nuove funzionalità e capability”, continua Hans Beckhoff. Il collegamento diretto al Cloud consente di esternalizzare attività o di integrare servizi Cloud aggiuntivi nella macchina. “I nostri clienti possono ora utilizzare tecnologie altamente avanzate basate su AI (intelligenza artificiale), come il “deep learning”. In pratica è poi possibile eseguire manutenzioni predittive per aumentare la disponibilità e l’efficienza della produzione degli impianti. Le applicazioni di controllo virtuale nel cloud possono essere utilizzate per molti scopi – per es. ai fini della simulazione oppure dell’analisi. Le macchine sono anche in grado di elaborare le immagini oppure eseguire il riconoscimento vocale basandosi sul cloud”, come spiega Hans Beckhoff.

Investimenti in formazione e studi accademici

La continua crescita economica di Beckhoff è accompagnata da un numero di collaboratori in costante crescita. Attualmente, l’azienda è costituita da circa 3.350 collaboratori in tutto il mondo: quasi 2.300 sono in Germania, dei quali 2.100 a Verl e circa 1.100 sono ingegneri qualificati. Con un totale di sette campi di formazione professionale e due corsi di laurea orientati alla pratica, Beckhoff rafforza la propria competenza tecnologia e al tempo stesso funge da “motore di formazione” presso lo stabilimento di Verl con 100 apprendisti e 90 studenti.

Secondo l’Amministratore Delegato Hans Beckhoff, ogni anno si investono circa 3,5 milioni di euro nella formazione delle giovani leve. Il concetto di studio applicato alla pratica si è rivelato essere molto efficace e sarà ulteriormente ampliato: a partire dal semestre invernale 2017, in aggiunta ai corsi di laurea in meccatronica / automazione e ingegneria gestionale si terranno anche master complementari alla professione presso l’università di Scienze Applicate di Gütersloh. “Il nostro obiettivo è quello di incentivare i giovani interessati alla tecnologia a rimanere nella regione”, afferma Hans Beckhoff.

Investimento nell’ampliamento della produzione

Per garantire che la capacità produttiva mantenga il passo della crescita di fatturato, Beckhoff aumenterà l’area di produzione di Verl. Di circa 30.000 m²: Una superficie di 10.000 m² è stata dedicata ai PC industriali; a metà 2017si uniranno la produzione di I/O e schede madre ognuna per 10.000 m².

Per l’area Motion Control, Beckhoff sta realizzando una produzione propria presso lo stabilimento di Marktheidenfeld. I lavori per il nuovo capannone di 3.500 m² sono già iniziati.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/