TwinCAT 3 CoAgent for Operations

機械操作もAIがサポート

ベッコフのTwinCAT 3 CoAgent は、チャットベースでユーザをサポートするAI支援システムです。このシステムは、これまでソフトウェア開発支援に特化していましたが、このたび機械操作にも直接活用できるシステムに進化しました。

TwinCAT 3 CoAgent for Engineering(TE1700)は、的確なコード提案や最適化、自動でマニュアルを提示するなどのパーソナルアシスタントとして機能し、制御プログラマをサポートします。このアシスタント技術を機械操作にも適用したのが、新たに発表されたTwinCAT 3 CoAgent for Operation(TF1700)モジュールです。本モジュールは、プロセス値をモニタリングし、異常値を検出し、サービス技術者の故障診断をサポートします。機械からの警告をインテリジェントに評価することにより、誤警報を減らし、不具合に優先順位を付け、対応にかかる時間を短縮します。TwinCAT 3 CoAgent for Operationsは、自動評価と評価レポートの作成もサポートし、システム運用の透明性と品質を向上します。

また、プロセス値、ログファイル、KPIを継続的に監視し、異常値を検出すると、サービス担当者と協力して順序立てて問題を解決します。対応のプロセスは、仮説の立案、エビデンスに基づく診断から、段階を踏んだ具体的な対策の提案までをカバーしています。このように、TwinCAT CoAgent for Operationsは、トラブルシューティングの迅速化、透明性の向上、一貫性のある高品質なレポート作成など、これまでの機械操作をよりインテリジェントにするための、インタラクティブなサービスエージェントとして機能します。

Asuka Ohno

Asuka Ohno
ベッコフオートメーション株式会社
〒231-0062
神奈川県横浜市 中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル18階

+81 50 1790 1111
press@beckhoff.co.jp
www.beckhoff.com/ja-jp/