Mit TwinCAT PLC++ ergeben sich signifikante Verbesserungen in der Engineering- und Runtime-Performance. Der gleiche Steuerungscode kann mit TwinCAT PLC++ bis zum Faktor 1,5 schneller ausgeführt werden. Aus Sicht des Engineerings verkürzt TwinCAT PLC++ die Durchlaufzeiten von der Steuerungsentwicklung über die Inbetriebnahme bis hin zum gesamten Maschinenlebenszyklus. Im Video stellen wir die Technologie dahinter vor.
Weitere Informationen zu diesem Video
TwinCAT PLC++
Mit TwinCAT PLC++ bietet Beckhoff eine neue Generation SPS-Technologie, mit der sich sowohl Engineering als auch Runtime beschleunigen lassen.