Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

29.04.2025

Wasser, Licht und Audio hochpräzise aufeinander abgestimmt

PC-basiert gesteuerte Wasserinstallationen

Die mit einer 3D-DMX-Software erstellten Lichtszenarien und Bewegungsabläufe werden PC-basiert in präzise und synchrone Steuersignale für die Düsen, Pumpen und LED-Leuchten umgesetzt.
Die mit einer 3D-DMX-Software erstellten Lichtszenarien und Bewegungsabläufe werden PC-basiert in präzise und synchrone Steuersignale für die Düsen, Pumpen und LED-Leuchten umgesetzt.

Fluidra S.A. schafft beeindruckende Installationen aus Wasser, Licht und Musik, wie z. B. den „Font dels Colors“ in der Hauptstadt des Fürstentums Andorra. Bei der Automatisierung und Synchronisation der Gewerke setzt das Unternehmen auf PC-based Control von Beckhoff, das mit seiner Offenheit und Flexibilität der Kreativität der Designer alle Möglichkeiten offenlässt.

Das Fachwissen von Fluidra und das automatisierungstechnische Know-how von Beckhoff bilden die Grundlage für spektakuläre Wassershows wie z. B. die Font dels Colors in Andorra, die Zwillingsbrunnen auf der Plaza Catalunya (Barcelona) sowie die Brunnen im La-Pedrera-Park (Argentinien) oder im Einkaufszentrum Vadistambul (Türkei). In diesen Projekten kommt PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff zum Einsatz, u. a. TwinCAT 3 PLC/NC PTP und TwinCAT 3 HMI Server als Software sowie EtherCAT-Klemmen und dezentral installierbare EtherCAT-Box-Module als I/O-Ebene. Die Lichttechnik wird z. B. über EtherCAT-Klemmen EL6851 (DMX-Master) integriert. Über ein Multitouch-Einbau-Panel-PC CP2216 kann der Techniker das System bei Bedarf steuern, Statusmeldungen abrufen oder auf Alarme reagieren.

Der von Fluidra in Zusammenarbeit mit den Architekten Pere Cervós von Pere Cervós Arquitectura und Ricard de Deus von Causa Estudi Arquitectura sowie dem Bauunternehmen Locub SA entwickelte Wassershow Font dels Colors kombiniert im Herzen der Altstadt Andorras eine beindruckende Wasserinstallation mit Licht und Musik entlang des Flusses Valira und der Pont de Paris. Diese Attraktion verwandelt die Stadtpromenade in ein lebendiges Kunstwerk, das Touristen in seinen Bann zieht. Eine weitere Besonderheit des Projekts ist der gleichermaßen innovative wie nachhaltige Ansatz: Das Wasser für die Kaskaden wird dem Fluss entnommen und anschließend wiederverwendet.

Steuerschrank mit dem Multitouch-Einbau-Panel-PC CP2216 und TwinCAT 3 HMI für die Bedienung und Statusabfragen vor Ort.
Steuerschrank mit dem Multitouch-Einbau-Panel-PC CP2216 und TwinCAT 3 HMI für die Bedienung und Statusabfragen vor Ort.

Exakte Synchronisation entscheidend

PC-based Control ermöglicht bei den Font dels Colors und den anderen Projekten eine exakt synchronisierte Steuerung aller Komponenten, von den Beleuchtungseffekten über die musikalische Untermalung bis hin zu den dynamischen Choreografien der Wasserdüsen und -pumpen. Fluidra nutzt dafür das breite und modulare I/O-Portfolio von Beckhoff in vollem Umfang, von einfachen digitalen und analogen Ein- und Ausgängen bis hin zu Motion Control mit Servomotoren AM8000. Insbesondere die Kommunikationsmöglichkeiten mit DMX-Managementsystemen wie sie Fluidra für die Programmierung und den Betrieb der Wasserinstallationen nutzt, sind ein entscheidender Vorteil.

Fluidra erstellt mit ihrer 3D-Software die Abläufe ihrer Wassershows, von den Wasserdüsen über die Beleuchtung bis hin zur Beschallungsanlage. Für das Licht und die Wasserdüsen werden die Steuerdaten dann über so genannte DMX-Steuerungsuniversen ausgegeben. Diese Ablaufprogramme sind auf einem separaten DMX-Player installiert, der Bestandteil jeder Anlage ist. Über eine EtherCAT-Klemme EL6851-0010 (DMX-Slave) und EtherCAT werden diese Sequenzen zum Panel-PC CP2216 übertragen und in TwinCAT 3 PLC/NC PTP ausgeführt, d. h. in Steuerungssignale für die verschiedenen Komponenten wie die Servomotoren umgesetzt. Über weitere EtherCAT-Klemmen EL6851 (DMX-Master) lassen sich beliebige Komponenten mit DMX-Anschaltung direkt einbinden. Um vor Ort in die Abläufe eingreifen zu können, wurden die erforderlichen DMX-Steuerkanäle für jedes Gerät in TwinCAT 3 HMI erstellt. Weiterhin kann der Betreiber ebenso remote auf die Anlage zugreifen, und z. B. nach einer Alarmmeldung per E-Mail schnell reagieren.

Ressource Wasser geschont

Die Lösungen von Fluidra und Beckhoff hören nicht bei Ästhetik und Technologie auf. Beiden Unternehmen ist auch ein nachhaltiger Umgang mit den ökologischen Ressourcen wichtig. Deshalb wurde bei Font dels Colors ein Wasserkreislauf implementiert, der den Verbrauch erheblich reduziert und eine effiziente Nutzung der wertvollen Ressource Wasser gewährleistet. Darüber hinaus wurden UV-Filter und Desinfektionssysteme eingebaut, um eine hohe Wasserqualität ohne den Einsatz schädlicher Chemikalien zu erhalten.

Dieser integrierte Ansatz von technologischer und ökologischer Innovation setzt laut den Fluidra-Experten neue Maßstäbe für die Planung und den Bau von Wasseranlagen. Die Verbindung von ästhetischen Wassershows mit ökologischer Verantwortung, weise den Weg zu einer nachhaltigeren und aufregenderen Zukunft für urbane Räume.