Hans Beckhoff è ora membro della Hall of Fame delle imprese familiari

Un'azienda da un miliardo di dollari guidata da uno spirito avanguardista e dall'innovazione tecnologica

Da quando ha fondato Beckhoff Automation nel 1980, Hans Beckhoff (70 anni), amministratore delegato, si è sempre concentrato sull'innovazione dell'automazione di macchine, edifici e gestione dell' energia. Il 29 gennaio 2025 è stato premiato per i suoi successi imprenditoriali da Handelsblatt (un giornale economico tedesco), KPMG e Stiftung Familienunternehmen (la Fondazione per le aziende familiari) e inserito nella Hall of Fame delle aziende familiari.

Alla cerimonia di Monaco di Baviera, Hans Beckhoff è stato premiato davanti a più di 170 famiglie di imprenditori. Per 45 anni ha mantenuto alto il tasso di innovazione della sua azienda tecnologica, cosa non facile da fare. Sta guidando la trasformazione digitale, piuttosto che venirne guidato. Non ha nemmeno perso di vista le sfide globali del nostro tempo, come il cambiamento climatico. Hans Beckhoff ha visto che la tecnologia di automazione avanzata è estremamente significativa in questo ambito; essa pone le basi per migliorare la sostenibilità, insieme all'efficienza energetica e delle risorse, in linea con il motto di Beckhoff: "Gli ingegneri devono salvare il mondo!".

La pretesa dell'azienda di essere un leader tecnologico si riflette costantemente nelle sue innovazioni tecniche, che si sono rivelate addirittura rivoluzionarie - molte sono diventate standard di mercato globale nell'automazione. Un esempio lampante è la filosofia fondamentale di Beckhoff della tecnologia di controllo PC-based, che sfrutta l'enorme potenza di sviluppo del mondo IT per le applicazioni industriali. L'automazione e l'IT convergono nel controllo PC-based, che Beckhoff ha lanciato sul mercato nel 1986 e che oggi è indispensabile in un'ampia gamma di settori, come quello del packaging, dei semiconduttori e dell'automotive, ed è specificamente implementato per applicazioni ad alte prestazioni. Un'altra pietra miliare è il terminale bus, tecnologia fieldbus in formato morsettiera, introdotto nel 1995. Questo elemento di base dell'automazione ha reso possibile l'implementazione di potenti soluzioni di controllo compatte, modulari e con una granularità fine, ritagliate su misura per ciascuna esigenza. Nel 2003, Beckhoff ha lanciato il sistema di comunicazione ultraveloce EtherCAT, che è diventato uno standard mondiale fondamentale per l'automazione ad alte prestazioni. Oggi, oltre 8.000 aziende di tutto il mondo appartengono all'EtherCAT Technology Group e supportano questa affascinante tecnologia. Sebbene Beckhoff sia famosa per le sue innovazioni e rivoluzioni, il suo concetto di sistema rimane invariato. Le operazioni di controllo sono oggi risolte end-to-end con la tecnologia Beckhoff: dal software di controllo modulare TwinCAT, che include funzioni di intelligenza artificiale, potenti PC industriali ed EtherCAT, ai componenti I/O modulari, alla tecnologia di azionamento flessibile e al trasporto intelligente dei prodotti, fino alla visione artificiale e all'automazione senza armadi di controllo con un portafoglio hardware e software completo.

Hans Beckhoff ha trasmesso il suo entusiasmo per l'automazione e l'innovazione anche alla generazione successiva: i suoi figli, Frederike e Johannes Beckhoff, ricoprono da anni posizioni di rilievo nell'azienda. 45 anni dopo la sua fondazione, Beckhoff Automation rimane un'azienda a conduzione familiare e continuerà ad esserlo anche in futuro.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/