Beckhoff 자동화 소프트웨어 TwinCAT 3는 CNC HMI 베이스(TF5310) 및 CNC HMI 시뮬레이션 서버(TF5320)를 통해 CNC 전용 사용자 인터페이스를 위한 두 가지 새로운 기능 라이브러리를 제공한다. 이 라이브러리들은 CNC 용도로 특화된 직관적인 고급 HMI 어플리케이션을 구현하고 실시간 데이터를 사용하여 부품 가공을 시뮬레이션하는 데 사용되었다.
TwinCAT 3 CNC HMI 베이스 소프트웨어 패키지는 전적으로 검증된 TwinCAT 3 HMI 서버(TF2000)를 기반으로 하므로 TwinCAT HMI 제품군에 원활하게 통합된다. 축 표시, 스핀들 및 속도 오버라이드, 기능, 윤곽 편집기, 공구 데이터 및 제로 오프셋 테이블 등 기술별 제어 요소의 광범위한 선택이 포함되어 있다. 포함된 G-Code 에디터는 TwinCAT 사이클 제품인 CNC 측정(TF5225), CNC 운동 최적화(TF5245) 및 CNC 밀링 베이스(TF5293)와 함께 사이클 기반 CNC 프로그래밍을 지원한다. 이 패키지에는 런타임 중에 구성할 수 있는 소프트 키패드(MCP)도 포함되어 있다. 실시간 통합은 전용 TwinCAT HMI 서버 확장을 통해 이루어진다. 이는 TwinCAT PLC와 CNC의 데이터를 공통 데이터 모델로 통합하여 클라이언트 컴포넌트에서 사용할 수 있도록 한다.
TwinCAT 3 CNC HMI 베이스를 사용하면 고객별 설계 규칙을 고려하여 사용자 인터페이스를 자유롭게 설계할 수 있다. 엔지니어링 프로세스를 용이하게 하기 위해 바로 사용할 수 있는 템플릿도 제공된다.
TwinCAT 3 CNC HMI를 사용하면 CNC 제어 기계의 특정 작동 요구 사항을 쉽게 구현할 수 있다.
Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/