Soluções de automação inovadoras para a indústria automotiva

Produção otimizada de células de bateria com controle baseado em PC

De 28 a 30 de junho de 2022, a Beckhoff estará no The Battery Show Europe para mostrar como a tecnologia de controle baseada em PC pode tornar a fabricação de powertrain e célula de bateria mais sustentável, eficiente e produtiva. Como especialista em soluções de automação baseada em PC e EtherCAT, a Beckhoff apresentará vários destaques das áreas de PCs industriais, componentes de E/S e fieldbus, tecnologia de acionamento, software de automação e automação sem painel de controle no Hall 10 do estande E110. Isso inclui principalmente nossas soluções de transporte inteligentes, como XTS e XPlanar, que estão abrindo possibilidades completamente novas para o projeto de máquinas em eletromobilidade.

Quando se trata de fabricar produtos individualizados de maneira orientada para a quantidade e otimizando o espaço, conceitos de produção inovadores são essenciais. Esses desafios podem ser resolvidos de forma eficiente com os sistemas de transporte inteligentes XTS e XPlanar, bem como com a tecnologia de controle baseado em PC da Beckhoff como um todo. Ambos os sistemas de transporte são ideais para uso em aplicações que incluem fabricação de baterias e produção de motores elétricos.

Novo impulso para a fabricação de mobilidade elétrica

A indústria automotiva está passando por uma mudança estrutural que deve levar algum tempo para ser concluída, com digitalização, Indústria 4.0, automação e rede, todos mudando a face dos processos de produção e das plantas. A tecnologia de controle baseado em PC e EtherCAT da Beckhoff sempre ofereceu vantagens competitivas decisivas para uma transformação sustentável, rápida e de tecnologia aberta desta abordagem orientada para o futuro para automação de instalações. O uso de padrões e componentes da indústria e de TI para comunicação em nuvem e big data tornam a plataforma de controle baseada em PC ideal para redes de ponta a ponta e a implementação dos conceitos da Indústria 4.0.

Os desafios e oportunidades aqui são múltiplos e abrangem não apenas os próprios veículos, mas em grande parte também as fábricas de produção no campo da mobilidade elétrica. Como Jörg Rottkord, gerente de indústria automotiva da Beckhoff, descreve: “A Beckhoff fornece todos os principais elementos de controle para a produção e montagem de componentes automotivos típicos. Além da construção da carroceria, fluxo de materiais e pintura, isso se aplica principalmente às áreas de produção de powertrain e células de bateria. Em particular, o foco em tipos de acionamento alternativos, como mobilidade elétrica e tecnologia de célula de combustível, está gerando uma imensa demanda de mercado por nossos componentes e soluções. Além da produção, isso também inclui as funções de medição e teste dos componentes produzidos. Exemplos disso são o teste de envelhecimento e a análise de células de bateria após sua produção. Toda a funcionalidade do kit de ferramentas de automação modular da Beckhoff é normalmente usada, desde uma ampla gama de variantes de CPU e módulos para aquisição de dados baseada em EtherCAT até a segurança funcional das máquinas e plantas de produção. Também inclui versionamento automatizado do código do aplicativo e cadeias de ferramentas para melhoria contínua do aplicativo dos algoritmos de controle TwinCAT em uso. O uso consistente da tecnologia de controle da Beckhoff aumenta a capacidade de produção, a qualidade do produto e, acima de tudo, a escalabilidade para possíveis expansões futuras das instalações de produção. Esta é uma abordagem que cada vez mais empresas automotivas inovadoras estão adotando”.

Industries

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/