04.12.2025

Innovationspreis für magische Maschine

XTS verdreifacht Taktraten in der Verpackungstechnik

Hohe Geschwindigkeiten sind in der Verpackungstechnik nichts Besonderes. Doch wenn eine neue Anlage drei- bis viermal schneller als bisherige Lösungen ist, dann lohnt es sich durchaus, genauer hinzuschauen. Wobei das beim Tetra Pak® Cap Applicator 40 Speed Hyper leichter gesagt als getan ist. Denn die Lösung klebt Verschlüsse dermaßen schnell auf Getränkekartons, dass das menschliche Auge kaum noch mithalten kann. Deshalb hat der erste Anwender den Beinamen Magic Machine geprägt – völlig zu Recht, wie die renommierte Auszeichnung Premio Innovazione jetzt bestätigt.

Davide Borghi (2.v.l.) und Gianmarco Di Eusebio (3.v.l.) aus dem Development-&-Technology-Team von Tetra Pak® bei der Verleihung der Auszeichnung Premio Innovazione.
Davide Borghi (2.v.l.) und Gianmarco Di Eusebio (3.v.l.) aus dem Development-&-Technology-Team von Tetra Pak® bei der Verleihung der Auszeichnung Premio Innovazione.

Dass die Maschine auf bis zu 30.000 Einheiten pro Stunde kommt, liegt an der außergewöhnlichen und von Grund auf neu entwickelten Konstruktion: Der klassische Antriebsstrang steht nicht mehr im Mittelpunkt. Das Herzstück bildet stattdessen eine hochdynamische Mechatroniklösung, basierend auf XTS-Technologie von Beckhoff.

Warum ist die XTS-Lösung so innovativ?

Durch die flexiblen Permanentmagnet-Schlitten, die unabhängige und präzise Bewegungen entlang einer kontinuierlichen Bahn ermöglichen, wird die Position jedes Verschlusses in Echtzeit angepasst. Zwei parallel laufende XTS-Strecken mit jeweils 4,5 m Länge und 55 individuell ansteuerbaren Movern gleichen die natürlichen Unterschiede zwischen den Kartonbehältern aus – auf Zehntelmillimeter genau.

XTS ersetzt auf diese Weise mechanische Komponenten durch Softwarelogik, erhöht den Digitalisierungsgrad sowie die Datentransparenz, ermöglicht Condition Monitoring und verbessert die Qualitätssicherung. Diese intelligente, zukunftsgerichtete Ausrichtung wurde jetzt durch die Auszeichnung Premio Innovazione, die jährlich im Rahmen des italienischen Innovationsforums SMAU vergeben wird, nochmals unterstrichen.

Welche weiteren Mehrwerte erhält der Anwender?

Eine mit der XTS-Lösung ausgestattete Linie kann drei herkömmliche Anlagen ersetzen. Das führt zu erheblichen Einsparungen an Produktionsfläche und zu deutlich mehr Betriebskapazität. Gleichzeitig erhöhen sich Zuverlässigkeit und Effizienz, während Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten abnehmen. Somit ist nicht verwunderlich, dass die ersten Installationen bei großen, weltweit tätigen Akteuren der F&B-Branche stattgefunden haben, was den revolutionären Charakter dieser Technologie belegt.

Wie lauten die Vorteile durch den Einsatz von XTS auf einen Blick?

  • Äußerst hohe Produktivität: bis zu 30.000 Getränkekartons pro Stunde
  • Große Präzision: exakte Positionierung und reproduzierbarer Klebeauftrag durch synchronisierte XTS-Mover und Bildverarbeitung
  • Softwaregetriebene Flexibilität: Produktwechsel und Formatumstellungen überwiegend per Software, kaum mechanischer Umbau nötig
  • Parallelbetrieb und Synchronisation: zwei XTS-Strecken arbeiten absolut synchron und können natürliche Unterschiede der Produkte gleichen
  • Modularität und Skalierbarkeit: Anpassung von Streckenlänge und Mover-Anzahl mit geringem Engineering-Aufwand für verschiedene Ausstoßklassen
  • Reduzierter Platzbedarf: erheblich mehr Leistung auf kleinerer Stellfläche gegenüber konventionellen Produktionslinien
  • Datentransparenz und Digitalisierung: zentrales Condition Monitoring, schnelle Analyse- und Diagnosemöglichkeiten
  • Verbesserte Qualitätssicherung: Echtzeitüberwachung des Klebeauftrags und automatische Korrekturmaßnahmen
  • Erhöhte Verfügbarkeit: deutlich gesteigerte MTBF durch reduzierten mechanischen Aufwand und robuste Steuerungslösung
  • Nahtlose Integration: Komplettlösung aus Steuerung, Motion, I/Os und HMI mit EtherCAT und TwinCAT – Komponenten aus einer Hand
  • Zukunftssicher und erweiterbar: leistungsfähige Steuerungs- und Motion-Plattform erlaubt spätere Funktions- und Technologie-Erweiterungen

Wofür steht die Auszeichnung Premio Innovazione?

Der Premio Innovazione wird als renommierte Auszeichnung jährlich im Rahmen des italienischen Innovationsforums SMAU vergeben. Prämiert werden Unternehmen und Organisationen, die Projekte erfolgreich und zukunftsweisend umgesetzt haben – etwa durch digitale Transformation, neue Organisationsmodelle oder Open Innovation. Da die Nominierung nur von Anwendern der jeweiligen Entwicklung eingereicht werden kann, nicht vom Anbieter selbst, gilt die Auszeichnung als wichtige Instanz für Best Practices in der italienischen Innovationslandschaft.

Wie positioniert sich Tetra Pak® als Maschinenbauer?

Als Maschinen- und Anlagenbauer für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie wendet sich Tetra Pak® mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Prozess-, Abfüll- und Verpackungskompetenz an den Markt. Der Systemanbieter will seinen Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette integrierte Lösungen bieten. Sie zeichnen sich durch hohe Automatisierung, Energieeffizienz und Prozessstabilität aus, was Lebensmittelproduzenten hilft, Betriebskosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die führende Marktposition von Tetra Pak® basiert zudem auf einer engen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten. Das Unternehmen versteht sich nicht nur als zuverlässiger Anlagenbauer, sondern als strategischer Partner für mehr Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.