22.04.2026

Update aus der TwinCAT HMI-Welt

TwinCAT HMI ist in Visual Studio integriert und bietet einen grafischen Editor, mit dem sich Controls aus der Toolbox platzieren und mit Echtzeitvariablen verbinden lassen. In diesem Video stellen wir neue Funktionalitäten aus der TwinCAT HMI-Welt vor.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT HMI

TwinCAT HMI

Mit der Integration des Human Machine Interface in die Engineering-Umgebung von Visual Studio® und TwinCAT 3 ebnet Beckhoff den Weg für die nächste HMI-Generation.

TE2000 | TwinCAT 3 HMI Engineering

TE2000 | TwinCAT 3 HMI Engineering

Das TwinCAT 3 HMI (Human Machine Interface) integriert sich in die gewohnte Entwicklungsumgebung von Visual Studio®. Basierend auf aktuellen Webtechnologien (HTML5, JavaScript) ermöglicht es, plattformunabhängige Bedienoberflächen zu entwickeln. Diese agieren „responsive“ und passen sich automatisch der Auflösung, Größe und Orientierung an. Der grafische What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG)-Editor ermöglicht es, Controls einfach per Drag-and-Drop auf der Oberfläche anzuordnen und mit Echtzeitvariablen zu verbinden.

TF2000 | TwinCAT 3 HMI Server

TF2000 | TwinCAT 3 HMI Server

Der TwinCAT 3 HMI Server ist ein modularer Webserver, der die HMI bereitstellt. Alle CPU-Leistungsklassen von Arm® bis Multicore werden unterstützt. Die leistungsfähige Basisarchitektur ermöglicht zahlreiche Anwendungsszenarien: von der lokalen Panel-Lösung bis zu Multi-Client-, Multi-Server- und Multi-Runtime-Konzepten.

TF20x0 | TwinCAT 3 HMI Clients Packs

TF20x0 | TwinCAT 3 HMI Clients Packs

Der TwinCAT 3 HMI Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einem Client (Browser). Sollen gleichzeitig weitere Verbindungen z. B. zu einem mobilen Gerät oder Panel aufgebaut werden, stehen optionale Client-Pakete zur Verfügung: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 oder 100. Die Anzahl der Clients ist nicht an Geräte gebunden, der HMI Server zählt nur die gleichzeitigen (Browser-)Verbindungen.

TF2200 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK

TF2200 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK

Der TwinCAT 3 HMI Server ist modular über Extensions flexibel erweiterbar. Das Software Development Kit (.NET) dient zur Programmierung applikationsspezifischer Lösungen (z. B. Business-Logiken, eigene Protokolle). Zusätzlich wird das Know-how geschützt und es kann auf bestehende Funktionen vom Server zugegriffen werden (z. B. ADS, Logging).

TF2110 | TwinCAT 3 HMI OPC UA

TF2110 | TwinCAT 3 HMI OPC UA

OPC Unified Architecture ist eine herstellerunabhängige Kommunikationsschnittstelle zur Anbindung von TwinCAT oder anderen Steuerungen. Die Extension beinhaltet den OPC UA Client, der es ermöglicht einen OPC UA Server anzubinden.

TF2300 | TwinCAT 3 HMI Scope

TF2300 | TwinCAT 3 HMI Scope

Mit dem Software-Oszilloskop TwinCAT 3 HMI Scope können zeitliche Verläufe hochauflösend grafisch dargestellt werden. Die Extension ermöglicht die Integration des Software-Oszilloskops in die TwinCAT HMI und stellt ein vorgefertigtes Scope Control bereit.

TF20xx | TwinCAT 3 HMI Targets Packs

TF20xx | TwinCAT 3 HMI Targets Packs

Der TwinCAT 3 HMI Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einer Steuerung. Sollen weitere Steuerungssysteme angebunden werden, stehen optionale Target-Pakete zur Verfügung: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 oder 100. Der HMI Server speichert nur die Anzahl der physikalischen Targets anhand der eindeutigen Adressierung, somit kann flexibel und modular ohne Nachteile entwickelt werden.

TF24x0 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack

TF24x0 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack

Die Erweiterung TF2400 TwinCAT 3 HMI Audit Trail beinhaltet standardmäßig 250 Audit Trail-Symbole. Sollen weitere Symbole überwacht werden, stehen mit TF24x0 optionale Pakete zur Verfügung, um die Anzahl zu erhöhen. Die Zahl am Ende der Paketbezeichnung stellt die Anzahl der Symbole dar, die enthalten sind (z. B. 1000 zusätzliche Symbole bei TF2430 TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack 1000). Die Gesamtanzahl an Audit Trail-Symbolen ermittelt sich aus der Summe der einzelnen Pakete.

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Die TwinCAT-3-Engineering-Komponente ermöglicht das Konfigurieren, Programmieren und Debuggen von Applikationen.

TFxxxx | TwinCAT 3 Functions

TFxxxx | TwinCAT 3 Functions

Die Basiskomponenten können mit TwinCAT 3 Functions erweitert werden. Die Functions sind in verschiedenen Kategorien klassifiziert, z. B. Motion Control, Messtechnik, Regelungstechnik und Kommunikation.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.