Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

23.02.2022 09:00:00

Maschinen-Inbetriebnahme mithilfe von TwinCAT Analytics

Die TwinCAT-Analytics-Produktfamilie beschreibt einen vollständigen Workflow: von der Daten-Akquisition über die Kommunikation und das Historisieren von Daten bis hin zur Auswertung der Daten und der Darstellung in webbasierten Dashboards. Dass die TwinCAT-Analytics-Produkte nicht nur im großen IoT- und Industrie-4.0-Umfeld genutzt werden können, zeigen Pascal Dresselhaus (Produktmanager TwinCAT) und Tobias Kramer (Support und Schulung) in diesem Webinar.

Konkret liegt der Fokus darauf, wie TwinCAT Analytics im allgemeinen TwinCAT-Engineering-Workflow eingebettet werden kann. Dabei geht es um die Lösung typischer Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Maschinen-Inbetriebnahme und wie Analytics im Servicefall wertvolle Zeit einsparen kann. Das Webinar richtet sich mit vielen praktischen Einblicken in das TwinCAT Analytics Tooling an Applikationsentwickler, Maschinen-Inbetriebnehmer und Servicepersonal.

Weitere Informationen zu diesem Video

TE1300 | TwinCAT 3 Scope View Professional

TE1300 | TwinCAT 3 Scope View Professional

Das TwinCAT 3 Scope View ist ein Software-Oszilloskop für die grafische Darstellung von Signalverläufen in verschiedenen Chart-Typen. Dies können beispielsweise YT-, XY-, Bar- oder Digital-Charts sein. Das Scope View Professional erweitert die mit TwinCAT 3 XAE ausgelieferte Scope-View-Base-Version um weitere Funktionalitäten. Das Anwendungsgebiet bezieht sich auf Prozesse, die über einen längeren Zeitraum verfolgt und überwacht werden sollen.

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

Die TwinCAT 3 Analytics Workbench ist ein TwinCAT 3 Engineering-Produkt zur Erstellung von kontinuierlichen Datenanalysen. Die Daten können dabei aus verschiedenen Applikationen wie Maschinen, Gebäuden oder beispielsweise Energiesystemen kommen. Die Konfiguration der Workbench ist im Microsoft Visual Studio integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung:

TE3520 | TwinCAT 3 Analytics Service Tool

TE3520 | TwinCAT 3 Analytics Service Tool

Das TwinCAT 3 Analytics Service Tool ist ein TwinCAT-3-Engineering-Produkt zur Auswertung von Live- und / oder historisierten Daten. Die Daten können dabei aus verschiedenen Applikationen wie Maschinen, Gebäuden oder beispielsweise Energiesystemen kommen. Die Konfiguration des Service Tools ist im Microsoft Visual Studio integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung:

TF3500 | TwinCAT 3 Analytics Logger

TF3500 | TwinCAT 3 Analytics Logger

Der TwinCAT 3 Analytics Logger sorgt für die zyklussynchrone Erfassung von Prozess- und Applikationsdaten der Maschinensteuerung. Der Logger zeichnet sich durch eine hohe Performance aus, da er direkt im Echtzeitkontext der TwinCAT-Steuerung arbeitet. Die erfassten Daten werden wahlweise per IoT-Kommunikationsprotokoll MQTT an einen Message Broker übertragen oder lokal, auf der Festplatte der Maschinensteuerung in einer Datei, abgelegt und mit Ringpuffer-Funktionalität bespielt. Die dafür notwendige Konfiguration erfolgt in Microsoft Visual Studio® innerhalb des TwinCAT-Projekts. Alle Variablen des Prozessabbildes und der SPS-Applikation können sehr einfach per Checkbox ohne Programmieraufwand zur Konfiguration hinzugefügt werden.

Mess- und Prüftechnik

Mess- und Prüftechnik

Systemintegrierte Highend-Messtechnik (DAQ) für Prüfstand- und Maschinenbau.