Der TwinCAT 3 Bode Plot Base ist das ideale Tool im TwinCAT Engineering für die Optimierung von Antrieben in Maschinenapplikationen. Es stellt Frequenzgang und -phase grafisch dar und liefert dadurch Aufschluss auf mögliche Optimierungen der Achseigenschaften. Mehrere Plots können simuliert und gleichzeitig dargestellt werden.
In diesem 30-minütigen Webinar demonstriert Daniel Viermann aus dem Bereich Applikation und Support für Antriebstechnik die Anwendung und anschließend die Interpretation des Bode Plots. Daraufhin wird gezeigt wie durch den Einsatz von Filtern eine perfekte Einstellung des Antriebes für die jeweilige Mechanik erreicht werden kann.