05.11.2025

Zukunftssicher steuern und visualisieren

Next-Multitouch-Panel-PCs als smarte HMI-Lösung für die vernetzte Industrie

Längst wandelt sich das HMI vom reinen Bedien-Panel zum intelligenten Knotenpunkt für Datenerfassung, lokale Verarbeitung, sichere Kommunikation und nutzerzentrierte Interaktion — damit wird es zur Schlüsselkomponente für digitalisierte, vernetzte Produktionsstrukturen. Genau hier bringt Beckhoff die neuen Panel-PCs der Next-Multitouch-Panel-Generation ins Spiel, die anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierung-Features in einem Gerät vereinen. Ausgestattet mit den neuesten CPU-Generationen sind die Industrie-PCs konsequent auf Zukunftsfähigkeit und Langzeitverfügbarkeit ausgerichtet.

Für die Tragarmmontage sind die Panel-PCs CP56xx und CP57xx ausgelegt, CP46xx und CP47xx stehen als Einbauvarianten zur Verfügung.
Für die Tragarmmontage sind die Panel-PCs CP56xx und CP57xx ausgelegt, CP46xx und CP47xx stehen als Einbauvarianten zur Verfügung.

Bedingt durch den Einfluss der Digitalisierung entwickeln sich moderne Industrieanlagen immer stärker zu intelligenten, vernetzten Systemen – die nicht nur auf Leistung und Effizienz ausgelegt sind, sondern auch hohe Flexibilität und Transparenz bieten müssen. In diesem Kontext gewinnen Panel-PCs weiter an Bedeutung. Wo früher Maschinensteuerung und HMI getrennt realisiert wurden, bieten Geräte, die beides vereinen, handfeste Vorteile: Das beginnt schon bei reduziertem Platzbedarf im Schaltschrank sowie spürbar weniger Verkabelungs- und Wartungsaufwand. Allein daher hat sich die Integration beider Funktionen in vielen Anwendungsfällen etabliert.

Darüber hinaus profitieren Anwender von höherer Performance und Zuverlässigkeit. Denn wenn Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben ohne zusätzliche Schnittstellen auf gemeinsamer Hardware laufen, sinken Latenzzeiten und die Reaktionsgeschwindigkeit der Anlage steigt. Dieser Echtzeit-Aspekt ist besonders relevant, weil HMIs heute nicht mehr nur Displays sind, sondern als smarte Gateways fungieren, die Maschinendaten erfassen, vorverarbeiten und an übergeordnete Systeme wie MES oder Cloud-Plattformen weiterleiten. Solche Eigenschaften bilden die Grundlage für Predictive Maintenance, Big-Data-Analysen oder den digitalen Zwilling.

HMIs der nächsten Generation

Beckhoff hat sein Portfolio konsequent an diesen Anforderungen ausgerichtet und bietet für die Fertigungsindustrie eine breite Auswahl moderner Panel-PCs. Die neue Next-Multitouch-Panel-Generation – bestehend aus Control Panels und Panel-PCs – erweitert dieses Angebot nochmals deutlich. Der Fokus liegt dabei auf kostenoptimierten Lösungen, einem zeitgemäßen und ansprechenden Design sowie einer breiten Palette an Formaten und Funktionen. Zur Hannover Messe 2025 hat Beckhoff zunächst die beiden Control-Panel-Baureihen CP49xx (Einbauversion) und CP59xx (Tragarmausführung) vorgestellt, die die gewohnte Beckhoff Qualität mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren.

Um die Lücke zwischen reinen Visualisierungslösungen und integrierten Highend-Industrie-PCs zu schließen, folgt nun zur SPS 2025 der nächste Schritt. Mit den Next-Multitouch-Panel-PCs, die erstmals auf der Messe in Nürnberg zu sehen sein werden, wird die neue Gerätegeneration um HMI-Lösungen erweitert, die als vollwertiger Industrie-PC nicht nur die Visualisierung, sondern auch Steuerungsaufgaben der jeweiligen Maschine oder Anlage übernehmen können. Die neuen Panel-PC-Baureihen stehen mit CP46xx und CP47xx als Einbauvarianten in Schutzart IP20 sowie mit den IP65-Geräten CP56xx und CP57xx für die Tragarmmontage zur Verfügung. Die robusten HMIs sind in Aluminium-Druckguss ausgeführt. Als Einbauvarianten gibt es sie mit Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll, die Tragarmausführung reicht von 15,6 bis 23,8 Zoll. Wie bei der gesamten Next-Multitouch-Panel-Generation erreicht Beckhoff durch modernste Produktionsmethoden und ein umfassendes Kostenmanagement eine hohe Kosteneffizienz – ohne Abstriche bei der Produktqualität oder -funktionalität.

Mit Blick auf die Prozessoren sind – sowohl auf x86- als auch auf Arm®-Seite – die neuesten industriellen CPU-Generationen integriert.
Mit Blick auf die Prozessoren sind – sowohl auf x86- als auch auf Arm®-Seite – die neuesten industriellen CPU-Generationen integriert.

Quintessenz aus 25 Jahren HMI-Fertigung

Basierend auf einem Erfahrungsschatz aus über 25 Jahren hauseigener Panel-Fertigung sind bei der Next-Multitouch-Panel-Generation alle modernen Features und Technologien eingeflossen, um den aktuellen und künftigen Herausforderungen der Anwender gerecht zu werden. Unverändert geblieben sind sowohl das ergonomische Bedienkonzept als auch die von Beckhoff gewohnten Qualitätsstandards. Die neuen Panel-PCs zeichnen sich durch ein schlankes Elektronik- und Gerätedesign, die EtherCAT-basierte Echtzeitkommunikation, eine vollständige Integration in TwinCAT sowie hochwertige Displays mit Multifinger-Touchfunktion, Anti-Glare- und Anti-Ghosting-Effekt aus. Hinzu kommt bei der Tastererweiterung die durchgängige EtherCAT-Kommunikation (FSoE) sowie bei der Tragarmausführung die direkte kundenseitige Montage an einer 100×100-VESA-Adaption bzw. optional an einem 48-mm-Rundrohr.

Um die Next-Multitouch-Panel-PCs – wie die gesamte neue Generation – zukunftssicher zu positionieren, wurde das Elektronikkonzept überarbeitet, die mechanischen und elektronischen Schnittstellen wurden vereinheitlicht. Die Geräte im eleganten Design stammen komplett aus eigener Fertigung in Deutschland, sind langlebig sowie langzeitverfügbar und werden mit weltweitem Service unterstützt.

Neueste CPUs für die Automatisierung

Zudem sind die relevanten modernen Schnittstellenstandards und – sowohl auf x86- als auch auf Arm®-Seite – die neuesten industriellen CPU-Generationen integriert. Bei den Panel-PC-Baureihen CP47xx und CP57xx handelt es sich um die CPUs der neuen Prozessorfamilie Intel Atom® x7000RE. Sie sind speziell für industrielle Systeme konzipiert, z. B. in Robotik, Automatisierung und IIoT, und verbinden Leistung, Energieeffizienz sowie hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Es sind Varianten mit bis zu vier Kernen erhältlich, die Basistaktraten bewegen sich zwischen rund 1 und 2 GHz. Die Multicore-Architektur ermöglicht Virtualisierung und parallele Ausführung verschiedener Edge-Anwendungen inklusive HMI und KI-Inferenz. Die Chips bieten ein abgestimmtes Verhältnis zwischen Verbrauch und Leistung. Um die vielen unterschiedlichen Anforderungen der Industrie abzudecken, sind sie in verschiedenen Leistungsstufen skalierbar.

Mit neuen Arm®-CPUs bereitet Beckhoff den Weg zu modernen Linux®-basierten HMI- und Edge-Lösungen. Verbaut in den Panel-PC-Modellen CP46xx und CP56xx sind diese Prozessoren ebenfalls auf die spezifischen Anforderungen in der Automatisierung ausgelegt. Die leistungsstarken Arm®-Prozessoren mit sechs Cores, davon zwei Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz, und vier Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz, bieten einen guten Kompromiss zwischen Performance und Effizienz. Für den Einsatz in vernetzten Industrieanwendungen sind Ethernet und weitere Schnittstellen integriert. Insgesamt eignen sich diese Prozessoren u. a. sehr gut für die nächste Generation smarter, vernetzter industrieller Geräte und Anwendungen auf Linux®-Basis.

Auf dem Weg zur smarten Fabrik

Der Einsatz dieser Prozessoren bleibt bei Beckhoff nicht auf die Next-Multitouch-Panel-PCs beschränkt. Beide CPU-Serien sollen etwa auch in den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C601x zum Einsatz kommen. Die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C602x wird es erstmals mit Intel Atom®-CPUs geben. Zudem ist bei den neuen Panel-PCs ein weiterer Ausbau des Prozessor- wie auch des Gerätespektrums geplant. So wird die Rechenleistung der Panel-PCs durch Prozessoren von Typ Intel® Core™ in absehbarer Zeit deutlich nach oben hin erweitert werden.

In Summe erfüllt die Next-Multitouch-Panel-Generation alle Ansprüche, die an HMIs in ihrer besonderen Rolle bei der Umsetzung von Industrie 4.0 und der smarten Fabrik formuliert werden. Für Anwender, die ihre Produktionsprozesse zukunftssicher, effizient und digital gestalten wollen, ermöglicht sie wirtschaftliche Lösungen, ohne auf die von Beckhoff gewohnte Qualität und Funktionalität verzichten zu müssen.

Weitere Informationen