TwinCAT PLC++ et TwinCAT CoAgent

Technologie PLC de nouvelle génération avec fonctionnalité avancée de chatbot

Avec TwinCAT PLC++, Beckhoff fait passer la technologie d’automatisation à la vitesse supérieure. L’ingénierie et l’exécution sont nettement plus rapides, sans pour autant compromettre les atouts caractéristiques de TwinCAT, à savoir une intégration, une compatibilité et une ouverture optimales. S’appuyant sur une technologie de compilation de pointe et une nouvelle structure système, la fonction avancée de chatbot TwinCAT CoAgent est désormais entièrement intégrée comme assistant de programmation efficace.

Dans l’exécution de TwinCAT PLC++, le même code de commande s’exécute jusqu’à 1,5 fois plus rapidement que dans la version précédente de TwinCAT PLC. Le nouveau compilateur TwinCAT PLC++, qui optimise encore davantage le temps d’exécution du code de commande, est l’un des points forts de cette nouvelle version. Il permet en effet de multiplier par trois les performances globales. La nouvelle architecture TwinCAT PLC++ fournit également une intégration encore plus poussée des fonctions TwinCAT. Cela permet d’intégrer efficacement TwinCAT CoAgent, l’évolution de TwinCAT Chat, comme assistant de programmation prenant en charge la génération de code textuel et graphique.

TwinCAT CoAgent fait passer l’ingénierie de commande à un niveau supérieur en intégrant de manière optimale une technologie avant-gardiste directement dans les projets TwinCAT. L’agent apporte une assistance efficace à de nombreuses tâches, allant de suggestions précises de code, d’optimisation intelligente du code à la création automatique d’une documentation complète. Le contenu généré par TwinCAT CoAgent peut être facilement intégré dans des projets d’ingénierie existants après avoir été vérifié par un utilisateur. De plus, TwinCAT CoAgent offre un accès direct à la documentation complète de Beckhoff et soutient le développement de commandes IHM conviviales. Il est ainsi possible de concevoir et de configurer les interfaces utilisateur de manière plus rapide et plus intuitive que jamais. Il est même possible de créer facilement des topologies d’E/S via le chat, notamment en renommant les terminaux et en configurant de nouveaux modules d’E/S. À l’avenir, les paramètres pourront être réglés individuellement, tandis qu’un assistant intelligent fournira une assistance pour obtenir la configuration optimale. Cela accélèrera non seulement la configuration E/S, mais la rendra également particulièrement flexible pour répondre à des exigences spécifiques. Les fonctionnalités complètes de TwinCAT CoAgent en font un assistant numérique personnel à même de révolutionner les processus d’ingénierie.

31.03.2025

Dernière évolution en date de la technologie PLC, TwinCAT PLC++ améliore les performances d’ingénierie et d’exécution tout en intégrant pleinement la fonction de chatbot de nouvelle génération, TwinCAT CoAgent.

Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/