TwinCAT PLC++ e TwinCAT CoAgent

Tecnologia PLC di nuova generazione con funzionalità avanzate di chatbot

Con TwinCAT PLC++, Beckhoff porta la tecnologia dell'automazione a un livello superiore. Sia la progettazione che l'esecuzione sono notevolmente più veloci, senza compromettere i punti di forza di TwinCAT, ovvero la perfetta integrazione, la compatibilità e l'apertura. Sfruttando una tecnologia di compilazione all'avanguardia e una nuova struttura di sistema, la funzione avanzata di chatbot TwinCAT CoAgent è ora completamente integrata come efficiente assistente di programmazione.

Nel runtime di TwinCAT PLC++, lo stesso codice di controllo viene eseguito fino a 1,5 volte più velocemente rispetto alla versione precedente di TwinCAT PLC. Uno dei punti salienti è il nuovo compilatore TwinCAT PLC++, che ottimizza ulteriormente i tempi di esecuzione del codice di controllo, offrendo un aumento delle prestazioni complessive fino a 3 volte. La nuova architettura TwinCAT PLC++ supporta inoltre un'integrazione ancora più profonda delle funzioni TwinCAT. Ciò consente di integrare efficacemente TwinCAT CoAgent, l'evoluzione di TwinCAT Chat, come assistente di programmazione che supporta la generazione di codice sia testuale che grafica.

TwinCAT CoAgent porta l'ingegneria di controllo a un livello superiore, integrando senza problemi tecnologie all'avanguardia direttamente nei progetti TwinCAT. TwinCAT CoAgent fornisce un supporto efficace per un'ampia gamma di attività, dai suggerimenti precisi e dall'ottimizzazione intelligente del codice alla creazione automatica di una documentazione completa. I contenuti generati da TwinCAT CoAgent possono essere facilmente incorporati in progetti consolidati, una volta verificati da un utente. TwinCAT CoAgent fornisce anche l'accesso diretto alla documentazione completa di Beckhoff e supporta lo sviluppo di controlli HMI di facile utilizzo. Ciò significa che le interfacce utente possono essere progettate e configurate in modo più rapido e intuitivo che mai. È anche possibile creare topologie di I/O senza sforzo tramite chat, rinominando anche i terminali e configurando nuovi moduli di I/O. In futuro sarà possibile regolare i parametri individualmente, mentre un assistente intelligente fornirà assistenza per la configurazione ottimale. Questo non solo velocizza la configurazione degli I/O, ma la rende anche particolarmente flessibile per esigenze specifiche. L'ampia funzionalità di TwinCAT CoAgent lo posiziona come un assistente digitale personale con il potenziale di rivoluzionare i flussi di lavoro dell'ingegneria.

31.03.2025

Come ultima evoluzione della tecnologia PLC, TwinCAT PLC++ migliora le prestazioni di progettazione e di runtime, incorporando completamente la funzione chatbot di nuova generazione, TwinCAT CoAgent.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/