SoltarFixarFechar

Espaço extra para crescimento

A Beckhoff Automation se expande em Rheda-Wiedenbrück, Alemanha

A empresa sediada em Verl está planejando mudar-se para um novo depósito central no parque industrial de Aurea, em Rheda-Wiedenbrück, próximo à sua sede, para expandir sua capacidade logística. O forte crescimento das vendas nos últimos anos e a perspectiva positiva para o futuro significam que a Beckhoff precisa expandir sua capacidade de armazenamento de forma extensiva e sustentável.

Além de seus projetos de construção perto de sua sede corporativa em Verl, a Beckhoff está planejando construir uma instalação de logística e produção de cerca de 70.000 metros quadrados na vizinha Rheda-Wiedenbrück. Cerca de 25.000 metros quadrados do salão serão equipados com estantes de prateleiras altas. O edifício está sendo desenvolvido pelo investidor imobiliário e construtor Dietz AG em coordenação com a Beckhoff e será alugado pela Beckhoff em longo prazo. "Estamos satisfeitos por ter a Dietz AG ao nosso lado, um parceiro competente com grande experiência na área de logística. Atualmente, estamos na fase de planejamento conjunto. O prédio será concluído e nos mudaremos para ele até o final de 2025", relata Hans Beckhoff, diretor administrativo e proprietário da Beckhoff Automation. O espaço foi intermediado pelo consultor imobiliário de logística Logivest.

Expedição central a partir do final de 2025 em Rheda-Wiedenbrück

O departamento central de expedição da Beckhoff será transferido para a nova propriedade. Esse departamento será abastecido com produtos acabados de todas as áreas de produção da Beckhoff. "Todos os clientes europeus recebem seus produtos encomendados diretamente do depósito central. Fora da Europa, nossas filiais e distribuidores são abastecidos pelo depósito central", explica Johannes Beckhoff. Frederike Beckhoff acrescenta: "Normalmente oferecemos aos nossos clientes a entrega rápida de produtos diretamente do depósito, com os menores prazos de entrega. Isso requer capacidade de armazenamento, que estamos fornecendo com o novo depósito central, que permite o crescimento potencial nos próximos anos."

Continuação do planejamento de novos edifícios em Verl e Rietberg

Paralelamente, a Beckhoff continua a planejar a expansão e a nova construção de suas instalações de produção no parque industrial intermunicipal de Varensell, que será diretamente adjacente à atual sede da empresa em Verl-West. O campus administrativo planejado também deve ser construído na Gütersloher Strasse. "Com a nova propriedade em Rheda-Wiedenbrück, estamos ganhando um espaço adicional considerável para complementar nossa produção, bem como os campi administrativos em Rietberg e Verl. Isso também nos ajudará a desenvolver ainda mais nossa empresa na unidade de East Westphalia-Lippe no futuro. Só conseguiremos atender à demanda cada vez maior por automação se tivermos o espaço necessário para isso", continua Johannes Beckhoff.

A tecnologia de automação garante o progresso e a prosperidade da sociedade

A Beckhoff foi fundada em 1980 e tem crescido continuamente desde então. Desde 2000, a empresa tem aumentado as vendas em uma média de 15% ao ano. Em 2022, a Beckhoff gerou vendas de 1,515 bilhão de euros com sua força de trabalho, que agora conta com cerca de 6.000 pessoas em todo o mundo. A Beckhoff pretende continuar com essa trajetória de crescimento no futuro. As chances de isso acontecer são boas, pois são necessários conceitos de automação de alta tecnologia para atender às necessidades da crescente população mundial de forma sustentável e com economia de recursos, e a Beckhoff consegue isso com seus produtos. A tecnologia de automação de última geração da Beckhoff é usada em quase todos os setores: engenharia mecânica clássica, turbinas eólicas e produção de células de bateria, indústria de processos e entretenimento e automação inteligente de edifícios são apenas alguns exemplos.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/