3. feb. 2026

Intelligent lysstyring reducerer stress blandt fisk

Nordsøen Oceanarium

Nordeuropas største akvarium, Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, har taget et markant skridt mod både digital modernisering og forbedret fiskevelfærd. En ny intelligent lysstyringsløsning sikrer en mere naturlig døgnrytme for fisk og havdyr og giver samtidig medarbejderne en enklere og mere driftssikker hverdag. Løsningen er udviklet af H. Jespersen & Søn og baseret på teknologi fra Beckhoff Automation.

Fra venstre mod højre: Henrik Munch Byrialsen, Support Engineer, Beckhoff Automation ApS; Martin Riis, akvariemester på Nordsøen Oceanarium; Jørn Mikkelstrup, programmør, H. Jespersen & Søn
Fra venstre mod højre: Henrik Munch Byrialsen, Support Engineer, Beckhoff Automation ApS; Martin Riis, akvariemester på Nordsøen Oceanarium; Jørn Mikkelstrup, programmør, H. Jespersen & Søn

Oceanariet huser mere end 8.000 fisk og havdyr fordelt på 75 akvarier. I mange år har indsatsen for fiskevelfærd handlet om foder, vandkvalitet og fysisk miljø. Men det er også velkendt, at bratte overgange mellem lys og mørke skaber uro i akvarierne og kan give stresssymptomer hos flere arter. Den tidligere installation, der blot kunne tænde og slukke, levede ikke op til behovet for en mere skånsom lysstyring. Samtidig var den daglige drift tidskrævende, fordi medarbejderne skulle rundt i syv forskellige rum for at tænde og slukke lyset.

I foråret 2025 besluttede Oceanariet derfor at udskifte den gamle installation med et intelligent og automatiseret system. Målet var at skabe et roligere og mere stabilt miljø for fiskene, reducere antallet af unødvendige tænd/sluk-cyklusser og samtidig samle styringen ét sted, så åbning og lukning kunne håndteres mere effektivt. Løsningen skulle også kunne håndtere særlige åbningstider og arrangementer automatisk og fungere som et fundament for fremtidige digitale udvidelser.

“Fisk trives bedst, når døgnrytmen er så naturlig som muligt,” siger Martin Riis, akvariemester på Nordsøen Oceanarium. Han forklarer, at bratte skift i lysintensitet får nogle arter til at miste orienteringen, mens andre reagerer med pludselige bevægelser eller desorientering. En mere glidende overgang var derfor nødvendig.

”Vi manglede et samlet, intelligent system, der kunne sikre både rolige lysovergange, overblik og fremtidssikring, Et system, der først og fremmest tager hensyn til fiskenes ve og vel, men også forenkler lysstyring i hverdagen for personalet. Det skal være nemt for alle – uanset om det er en kok, dyrepasser, tekniker eller administrativt personale, der åbner eller lukker – at kunne styre lyset ét sted fra,” siger han.

Lysstyring følger en fast rytme

H. Jespersen & Søn, med programmør Jørn Mikkelstrup som hovedarkitekt, udviklede en samlet styringsplatform baseret på Beckhoff-teknologi. Løsningen omfatter i første omgang 20 akvarier og leverer en stabil, automatiseret og centralt styret lysrytme.

En centralt placeret CP2716 touch-PC med TwinCAT 3 HMI som brugervenligt interface
En centralt placeret CP2716 touch-PC med TwinCAT 3 HMI som brugervenligt interface

”Lyset toner nu langsomt op over 30 minutter om morgenen og dæmpes gradvist ned over 15 minutter om aftenen. For at undgå unødige forstyrrelser er systemet programmeret til, at der skal gå mindst to timer, før lyset må tændes igen i et akvarium, efter det er blevet slukket. En digital kalender styrer åbningstider, arrangementer og særlige perioder, så lyset tilpasses aktiviteterne uden behov for manuel indgriben. Alle funktioner kan betjenes fra én central touchskærm ved indgangen,” siger Jørn Mikkelstrup.

Han fremhæver, at Beckhoffs platform gjorde det muligt at programmere faste rampetider og opbygge en løsning, der både er fleksibel og robust.

Ro, overblik og sikkerhed

Efter implementeringen oplever Oceanariet en markant forbedring. Fiskene reagerer roligere på de gradvise lysændringer, og medarbejderne har fået et system, der er både driftssikkert, forudsigeligt og let at justere.

Det tidligere behov for at gennemgå syv lokationer for at tænde og slukke lys er nu reduceret til en kort og overskuelig procedure, som medarbejderne kan udføre på omkring 15 minutter mod tidligere cirka 40.

”Den nye løsning giver os ro, overblik og sikkerhed for, at alt fungerer som det skal. Det har løftet hele huset – og vi er kun lige begyndt. For platformen kan udvides og integrere til vores hovedsystem og flere bygningsfunktioner. Det bliver næste skridt,” siger Martin Riis.

Samarbejdet med Beckhoff: Fleksibilitet, faglighed og hurtig respons

For Jørn Mikkelstrup var Beckhoff det naturlige valg – både teknologisk og menneskeligt.

“Jeg har oplevet, hvor stærk Beckhoffs platform er. Vi kunne samle al styring på én åben platform og skabe en løsning, der er lige så fleksibel, som Oceanariet har brug for. Derudover er driftssikkerheden høj – noget, som er afgørende i et levende og sårbart miljø som akvarier,” fortæller han.

”Beckhoff har hjulpet med rådgivning, været tilgængelige om aftenen, når vi stod midt i noget – og generelt skabt en enorm tryghed i projektet. Alene på grund af deres gode support vil jeg vælge Beckhoff igen. Sammen har vi på få måneder skabt et teknologisk fundament for Nordsøen Oceanarium, der gavner både fisk, medarbejdere og den daglige drift. Og så er platformen klar til yderligere digitalisering og automatisering i fremtiden,” slutter Jørn Mikkelstrup.

Hvad Beckhoff Automation har leveret

  • 7 stk. CX7000 PLC’er i akvariets installationstavler
  • DALI-2-moduler af typen KL6821 til styring af 60–70 lamper fordelt på ca. 20 akvarier
  • En centralt placeret CP2716 touch-PC med TwinCAT 3 HMI som brugervenligt interface
  • Et komplet kontrolmiljø, der adskiller akvarielys fra udstillingslys, så begge dele kan styres individuelt og skånsomt