14.10.2026

„Kinetik, Licht und Interaktion in Echtzeit“

Interview mit Martin Munder, MKTe, über PC-based Control für kinetische Kunst und technische Exponate

MKT engineering (MKTe) entwickelt und realisiert kinetische Installationen, technische Exponate, Prototypen sowie mechatronische Sonderbauten für Museen, Besucherzentren, Markenwelten, Architekturprojekte und Freizeitattraktionen: anspruchsvolle Anwendungen, oft mit Hunderten synchronisierten Antrieben und ausgelegt auf sicheren Dauerbetrieb. Martin Munder, CTO von MKTe, über kreative Ingenieurskunst, interaktive Erlebniswelten und die Frage, wo die Grenzen kinetischer Systeme heute liegen.

„Gemeinsam mit Beckhoff tasten wir uns immer wieder an die technischen Grenzen heran und denken bei neuen Anforderungen auch darüber hinaus.“ – Martin Munder, CTO, MKTe
„Gemeinsam mit Beckhoff tasten wir uns immer wieder an die technischen Grenzen heran und denken bei neuen Anforderungen auch darüber hinaus.“ – Martin Munder, CTO, MKTe

Ihr Leitmotiv lautet ‚Engineering Magic‘. Was steckt technisch dahinter?

Unsere Stärke liegt in der Verbindung von kreativer Ingenieurskunst mit industrieller Zuverlässigkeit. Wir begleiten Projekte von der Machbarkeitsanalyse über Konstruktion, Steuerungsentwicklung und Fertigung bis zur weltweiten Installation und Wartung. Viele unserer Anlagen bestehen aus Hunderten synchronisierten Antrieben und sind für den sicheren Dauerbetrieb ausgelegt. Unsere Kunden profitieren von einer hohen Fertigungstiefe, umfassendem Steuerungs-Know-how und der Fähigkeit, auch scheinbar unmögliche Ideen technisch umzusetzen.

Was bedeutet das mit Blick auf die moderne Automatisierungstechnik?

Seit einigen Jahren beobachten wir einen starken Trend zu interaktiven und datengetriebenen Erlebniswelten. Kunden erwarten heute nicht nur Bewegung, sondern die Verbindung von Kinetik, Licht, Medien und Interaktion in Echtzeit. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit, Fernwartung und Skalierbarkeit. MKTe hat darauf reagiert, indem wir unsere Kompetenz in den Bereichen Steuerungstechnik, Softwareentwicklung, Datenintegration und Remote-Service kontinuierlich ausgebaut haben. Zudem werden virtuelle Prototypen bereits früh im Engineering eingesetzt, um technische Risiken zu minimieren und Entwicklungszeiten zu verkürzen.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Beckhoff als Automatisierungspartner?

Bereits bei frühen kinetischen Installationen standen wir vor der Herausforderung, eine Vielzahl an Antrieben präzise und synchron zu steuern. Dabei sind wir auf Beckhoff und PC-based Control aufmerksam geworden. Gerade im Umfeld komplexer Bewegungsabläufe, verteilter Systeme und anspruchsvoller Echtzeitanwendungen hat sich die Automatisierungstechnik von Beckhoff schnell als leistungsfähige Lösung erwiesen. Mittlerweile arbeiten wir seit über zehn Jahren eng zusammen. Gemeinsam tasten wir uns immer wieder an die technischen Grenzen heran, reizen bestehende Möglichkeiten aus und denken bei neuen Anforderungen auch darüber hinaus. Neben der technologischen Plattform schätzen wir den persönlichen und direkten Austausch. So ist aus der langjährigen Zusammenarbeit eine vertrauensvolle Partnerschaft entstanden, die einen festen Bestandteil vieler unserer Projekte bildet.

Für das Projekt ‚Resonanzen‘ hat MKTe im Auftrag der Partneragentur ART+COM die komplette Steuerungs- und Antriebstechnik für 900 individuell angesteuerte Bewegungselemente entwickelt.
Für das Projekt ‚Resonanzen‘ hat MKTe im Auftrag der Partneragentur ART+COM die komplette Steuerungs- und Antriebstechnik für 900 individuell angesteuerte Bewegungselemente entwickelt.

Welche konkreten technischen Eigenschaften haben Sie überzeugt?

Aus unserer Sicht zeichnet sich Beckhoff vor allem durch die Kombination aus Offenheit, Flexibilität und Performance aus. Hinzu kommen die durchgängige Integration von Steuerung, Motion und Safety sowie einer Visualisierung, leistungsfähige Engineering-Werkzeuge und eine hohe Skalierbarkeit. Vom einzelnen Prototyp bis zur großformatigen kinetischen Installation lässt sich dieselbe technologische Basis einsetzen. Je nach Projekt nutzen wir leistungsfähige Industrie- oder Embedded-PCs mit TwinCAT 3 und EtherCAT als durchgängige Kommunikationsplattform. Für Servoachsen setzen wir unter anderem Servoverstärker der AX-Baureihe ein. Schrittmotorachsen sowie digitale, analoge und sicherheitsgerichtete Signale integrieren wir über entsprechende EtherCAT-Klemmen der EL-Serie. Abhängig von der Risikobeurteilung realisieren wir mit TwinSAFE sicherheitsgerichtete Funktionen bis Performance Level e. Ein besonderer Vorteil ist für uns die große Flexibilität auf der I/O- und Schnittstellenseite. Dadurch können wir unsere Lösungen mit übergeordneten Steuerungen sowie Gebäude- und Medientechniksystemen verbinden. Gerade im internationalen Museums- und Ausstellungsbau treffen wir auf sehr unterschiedliche Infrastrukturen, für die wir jeweils eine passende Kommunikationsebene schaffen müssen.

Sehr spektakulärer sind die großformatigen kinetischen Installationen von MKTe.

Wie anfangs erwähnt, spielen hier oft im Dauerbetrieb mehrere hundert Bewegungselemente in präzise choreografierten Abläufen zusammen. Dafür verbinden wir Mechanik, Elektronik, Software, Licht und Architektur zu einem Gesamterlebnis. Die Beckhoff Steuerung übernimmt die Synchronisation und Koordination sämtlicher Bewegungsabläufe. Eine aktuelle Referenz ist das Projekt ‚Resonanzen‘, das wir im Auftrag unserer Partneragentur ART+COM für das japanische Bauunternehmen Ichijo umsetzen und bei dem wir die komplette Steuerungs- und Antriebstechnik für 900 individuell angesteuerte Bewegungselemente entwickelt haben.

Vor welchen technischen Herausforderungen steht Ihr Unternehmen mit Blick in die Zukunft?

Die Nachfrage nach immersiven Erlebniswelten wächst stetig. Die Systeme werden immer komplexer und sollen dennoch energieeffizient, wartungsarm und wirtschaftlich sein. Eine weitere Herausforderung ist die zunehmende Vernetzung aller Gewerke. Für MKTe bedeutet dies, unsere Kompetenz entsprechend weiter auszubauen. Gleichzeitig wollen wir weiterhin die Grenzen dessen verschieben, was bei kinetischen Systemen technisch möglich ist.

Was bedeutet die Partnerschaft mit Beckhoff für Ihre künftigen Projekte?

Wir arbeiten laufend an neuen Konzepten für interaktive und adaptive Installationen, die auf die Umgebung oder Interaktion reagieren. Dafür benötigen wir eine leistungsfähige und zukunftssichere Automatisierungsplattform. Unsere Erfahrungen mit Automatisierungstechnik von Beckhoff zeigen, dass deren Offenheit und Skalierbarkeit hervorragend zu unserem Projektgeschäft passen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, kreative Ideen effizient in robuste und dauerhaft betreibbare Lösungen zu überführen. In Summe ist Beckhoff für uns also weit mehr als ein Komponentenlieferant: PC-based Control bildet eine zentrale Grundlage für die Umsetzung komplexer mechatronischer Systeme.