Beckhoff의 VUI2000 시리즈에 4개의 새로운 비전 유닛이 추가되었다. VUI (Vision Unit Illuminated)는 카메라, 조명, 액체 렌즈 기술이 적용된 초점 조절이 가능한 광학 장치로 구성된 콤팩트한 유닛이다. 이는 설치 및 시운전 작업을 효과적으로 줄여준다.
VUI의 모든 기능 구성 요소는 보호 등급 IP65/67의 시각적으로 매력적인 아노다이징 처리된 알루미늄 하우징에 캡슐화되어 있다. 기존 모델에 더해 16mm 초점 거리에 2.3MP 또는 3.1MP 해상도의 컬러 또는 흑백 이미지 센서를 탑재한 4종의 디바이스로 포트폴리오가 확장되었다.
모든 VUI에 사용되는 액체 렌즈는 기계적으로 움직이는 부품이 필요 없다. 이 유닛은 공장에서 보정되어 실제 치수를 사용하여 초점 조정을 높은 정확도로 수행할 수 있다. 렌즈 위치, 조리개, 피사계 심도를 최적으로 선택하고 조합하면 10~2000mm의 거리 범위, 즉 조명을 위한 최적의 거리 범위를 넘어서는 거리에서도 초점을 안정적으로 조정할 수 있다. 온도와 관련된 굴절력의 변화는 지속적인 온도 측정과 해당 수학적 모델을 통해 안정적으로 보정된다.
Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/